This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/AM3352:AM335x 软件中断示例

Guru**** 2583365 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600541/starterware-am3352-am335x-software-interrupt-example

器件型号:AM3352
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Starterware

您好!

StarterWare 中是否有 AM335x 软件中断的示例代码?
请告诉我们是否提到了中断编程指南
还是应用软件中断?

在外设中断的情况下,我们需要使用 IntRegister()寄存 ISR
 软件中断的情况是否相同

在这种情况下、应使用 TRM 中的哪个中断编号
 "表6-1. ARM Cortex-A8中断"?

我们喜欢知道如何在软件中使用 IntSoftwareIntSet / IntSoftwareIntClear
  中断及其在 CPU 中的执行方式。

样本会非常有用。

此致
库米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告诉我是否有任何关于这个问题的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库米、

    我们将对此进行研究、并将返回给您。

    Lali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库米、

    软件中断由应用程序/驱动程序软件写入寄存器(在需要的任何时间)生成、并触发中断(并调用软件中断 ISR 例程)。 有一个 SYSBIOS 例程 Hwi_post ()生成相同的函数。
    我不记得我们有一个示例,它具有软件生成的中断,所有中断例程都由硬件事件触发

    Lali