This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5708:在器件未通电时驱动 I/O 引脚

Guru**** 2586025 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602731/am5708-driving-i-o-pins-when-device-is-unpowered

器件型号:AM5708
主题中讨论的其他器件:AM5728

我想了解在为 Sitara 供电之前、能否在 I/O 引脚上应用外部信号。
典型应用- Sitara 上具有 SoM 的系统、其中一些外部模块可以在主 SoM 之前引导。

Freescale i.MX 的下一个段落是:

4.2.3电源使用当
引脚的 I/O 电源(NVCC_xxx)关闭时、不应从外部驱动所有 I/O 引脚。
这可能会导致内部闩锁和由于反向电流而出现故障。

我阅读了 AM5728的数据表、但找不到任何类似的东西。 5.9电源序列仅描述了电源域(内核、MPU、IVA、GPU、DSP)、但未描述 I/O

您能否说明这是一种正确的方法? 当内核关闭时、能否对 I/O 施加外部电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Sitara 器件也是如此。 请参阅 AM570x 数据表修订版 A 第5节开头的注意事项:

    "所有 IO 单元都不符合失效防护标准、在没有 IO 电源的情况下不应由外部驱动。"