This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDXIDK5718:是适用于5718 IDK (如572x EVM)的默认 SD 卡 Linux 映像

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601826/linux-tmdxidk5718-is-a-default-sd-card-linux-image-available-for-the-5718-idk-like-the-572x-evm

器件型号:TMDXIDK5718

工具/软件:Linux

您好!

我们有572x EVM 和5718 IDK。  572x 附带 SD 卡以及 Linux 处理器 SDK 的演示版本。

5718 IDK (除非我们在包装盒中遗漏了 Linux SD 卡)附带一个带有基于 TI-RTOS 的测试程序的 SD 卡。

是否还为5718 IDK 提供了 Linux SDK SD 卡?  

当我尝试将带有572x EVM 附带的 SDK 版本的 SD 卡粘在5718 IDK 中时、它不会启动、LED 会发出闪烁的颜色。  我猜572x EVM SD 卡上的焊盘配置与5718 IDK 不兼容。

我已经下载了最新的 SDK 版本 am57xx-EVM-03.03.00.04、并使用 Linux shell 脚本实用程序创建了 SD 卡、并且可以在5718 IDK 和572x EVM 上启动。

谢谢!!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    SD 卡可能包含较旧版本的 SDK。
    我建议您使用最新的软件版本。
    您可以查看此页面以了解软件版本和 am571x:
    www.ti.com/.../tmdxidk5718

    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    AM571X IDK 的后续问题、有关5718的兼容 Linux SDK:

    在 http://www.ti.com/tool/tmdxidk5718上、 

    PROCESSOR-SDK-LINUX-AM57X:、这表示它支持5718、但未将571X IDK 专门列为支持的 EVM。

    我尝试使用最新的 TI (非 RT) Linux SDK (03030004)引导571x IDK、它确实引导至 Arago。

    在571x IDK 上运行最新的 TI 标准 Linux SDK 有哪些问题?  

    这些信息至关重要、因为我们决定是否将5718与5728放置在板上。

    提前非常感谢!!

    Jeff Andich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="Jeff Andich">在571x IDK 上运行最新的 TI 标准 Linux SDK 有哪些问题?  [/报价]

    不幸的是,我不知道这一点。

    让我与专家核实一下。

    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、

    最新版本的 Processor SDK 完全支持 AM571x IDK。

    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Supported_Platforms_and_Versions
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ron!

    请 TI 更新

    www.ti.com/.../tmdxidk5718

    和 TI 处理器 SDK 页面、以显示非 RT Linux SDK 支持5718 IDK?

    如果不同 TI 网页上的所有内容都保持同步、那将会很棒!

    此致、

    Jeff