This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM388:支持4Kx2K 编码

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601778/dm388-4kx2k-encoding-support

器件型号:DM388

您好!

在 DM388数据表的第2.6节中、确认了硬件编码器支持4K x 2K @ 15fps。  

TI 的任何其他视频处理器是否支持分辨率大于1080p 的硬件编码? 在参数搜索中、此选项不会作为选项给出。  

谢谢、

Tom Perman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是的、DM388和 IPNCRDK v3.8 支持您所需的分辨率。

    如需更多信息、请查看用户指南。

    用户指南路径:/Source/ti_tools/codecs-dm814x/REL.500.V.H264AVC.E.IVAHD.02.00.xx.xx/500.V.H264AVC.E.IVAHD.02.00/IVAHD_001/Docs

    此致、

    Anuj

    Pathpartner Technology Pvt Ltd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anuj:

    感谢您的帖子和此信息。

    但是、这不能回答我的问题。 我想确认 DM388是否有任何替代方案?

    谢谢、

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您能解释一下您的用例。

    以便我们可以根据具体情况提出建议。

    请告诉我们您愿意使用哪个软件版本,因为不同的 TI 平台支持不同的 RDK。

    谢谢、

    Anuj