This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-DRA7X:生成问题:路径已预附加两次

Guru**** 2584425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601391/linux-processor-sdk-dra7x-build-issue-path-is-getting-pre-appended-twice

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA7X

工具/软件:Linux

大家好、

当我尝试从 yocolayers 运行'./build-specific-recipe.sh dra7xx-evm -f -c install gstreamer1.0-plugins-bad'命令时,它会抛出错误。 错误日志告诉我们、libglib-2.0.so 的路径会被预先附加两次。

错误日志:

arm-linux-gnueabihf-gcc:错误:/home/team/GLSDK3.01/ti-processor-sdk-linux-automotive-dra7xx-evm-03_01_00_03/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-evm/home/team/GLSDK3.01/ti-processor-sdk-linux-automotive-dra7xx-evm-03_01_00_03/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-evm/usr/lib /libglib-2.0.so:没有此类文件或目录
maked[5]:***[libgstphoto-1.0.LA]错误1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您如何设置环境?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设置是在几个月前完成的。 到现在为止、它工作正常。 但最近我们尝试构建一些 gstreamer 坏插件。 为此、我们在 gstreamer 坏插件路径中进行了一些随机修改。 之后、我们才会得到该误差。  

    我们在此路径中发生了错误: ti-processor-sdk-linux-Automotive ra7xx-evm-03_01_00_03/Yocto-lages/build/Arago-tmp-externo-linaro-toolchain/Work/dra7xx_evm-linux-gnueabi/gstreamer1.0-plugins-bad/

    我们无法恢复更改。