This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TDA2EG:电路板问题

Guru**** 2547170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600750/compiler-tda2eg-board-problem

器件型号:TDA2EG

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

 

我们将 TDA2xx 板与“VisionSDK”应用板一起使用。

我们将其用于“单摄像头应用用例”,并用于同样的开发目的。

 

下载映像文件:

我们将使用 CCS/SD 卡将映像文件下载到电路板。

 

本期:

我们可以下载映像、在 Hyper Terminal 中、我们将获得用例菜单。

 

选择“单摄像头用例”并尝试运行简单的“捕获和显示”用例时,视频帧不会显示在屏幕上。

它仅在显示屏中显示“Core Usage”信息,但没有图像帧。

有时、我们有了显示屏、之后 它无法与摄像头用例配合使用。

我们在执行用例时没有遇到任何错误。

 

  • 我们还尝试了更换摄像头、但它仍然无法正常工作。
  • 我们尝试运行“网络用例”。 正确显示的内容。  因此、TDA2xx 板没有问题、应用板有问题。

 

我们已附加显示屏的屏幕截图。

 

请建议解决此问题的程序。

 

谢谢。
Kalaiventhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kalaiventhan、

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kalaiventhan、

    请告诉我们您的传感器类型、VSDK 版本和您选择的用例。
    您是否按照《用户指南》2.3《硬件要求》中的说明检查 DIP 开关和跳线设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!


    我使用的是单个摄像头用例,跳线设置也正确的摄像头类型是0V10635,它运行良好,但最近两天只有我有问题。所以请推荐

    谢谢
    卡莱文比
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请共享您的控制台日志。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      这是控制台窗口日志

    [IPU1-0] 1039.225492 s:VPE:停止!!!圆形视图(DSPx)+显示(TDA2xIPU1-0] 0:
    [IPU1-0] 1039.225828 s:显示:正在停止!!!-0] 1:CHA
    +仅 TIDA0455) el (支持4通道
    [IPU1-0] 6.
    [IPU1-0] 1039.225950 s:显示:停止完成!!!
    2.
    [
    [IPU1-0]大小= 5
    [IPU1-0] x:外置
    [IPU1-0] 1039.226102 s:IPC_IN_0:停止完成!!!oice:= 24576 B (24KB)
    [IPU1-0]SP2
    [议会联盟
    [IPU1-0
    [IPU1-0] 1039.227322 s:IPC_OUT_0:停止完成!!! 707.052949 s:SRV: file open (PERSMAT.bin) failed304
    [IPU1-0] 1039.227963 s:IPC_OUT_1:停止完成!!!==9
    [IPU1-0] 707.053101:QSPI 读取开始、波形
    [IPU1-0] 1039.228207 s:捕获:正在停止!!!===
    [IPU1-0] 707.080186 s:QSPI 读取完成
    [IPU1-0] 1039.236137 s:捕获:停止完成!!!!02
    [IPU1-0]0] 36.
    [
    [IPU1-0] 707.080308 s:
    [IPU1-0] 1039.236289 s:显示:正在删除!!!0x00000000、累计= LOCAL_L2 @ 0x4002000 s:

    [IPU1-0] 1039.236442 s:显示
    [IPU1-0] 1039.244433 s:算法:正在删除(algId = 0)!!!c @行836:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、TotIPU1-0]
    [议会联盟
    [
    [IPU1-0] 1039.244982 s:utils:dma:free'ed CH (TCC)= 48 (48)
    AL 大小= 262144B (256KB
    [IPU1-0]ize =
    [IPU1-0] 708.054901
    [IPU1-0] 1039.245440 s:算法:删除完成(algId = 0)!!! S:964558 s:-0]ee 大小
    [IPU1-0] 708.054992 s:驱动程序创建 f
    [IPU1-0] 1039.245653:VPE:正在删除!!!
    [IPU1-0] 708.055450 s:VIDEO 传感器:INST4:I2C1
    [IPU1-0] 1039.247361 s:VPE:删除完成!!!192948
    [IPU1-0] 33.
    [一
    [IPU1-0] 0:停止
    [IPU1.
    [IPU1-0] 1039.248825 s:显示:正在删除!!! 地址0x3b):a63l (仅支持4CH LVDS + Mosaic 用例
    [IPU1-0] 1039.249008 s:显示:De5:0000:7FA2
    [IPU1-0]

    [IPU1-0] 709.056152 s:捕获:创建完成!
    [IPU1-0] 1039.275300 s:### IPU CLK = 212.800000 MHz1-0] 709.058317 s:IPC_OUT_1:正在创建!
    [IPU1-0] 1039.275452:#### A15 CLK = 750.0MHz-0]
    [IPU1-0] 709.058653 s:IPC_OUT_1:创建 D
    [IPU1-0] 1039.275513 s:
    M6 ####
    [IPU1-0]]

    [DSP1 ] 1039.225675 s:算法:正在停止(algId = 6)!!!s!!!d 选项'2'。 请重试[IPU1-0]
    [IPU1-0] 437.5961
    [
    [DSP1] 1039.225706 s:算法:停止完成(algId = 6)!!!
    [IPU1-0]-0] 4.
    [IPU1-0]================================
    [DSP1 ] 709
    [DSP1 ] 1039.226560 s:IPC_OUT_0:停止 D[IPU
    [


    [IPU1-0]通道
    [一
    [IPU1-0] 4.
    [DSP2.
    [DSP1 ] 1039.266699 s:IPC_IN_1:删除完成!!!e 消息计数= 102mance StatisticsD
    [议会联盟
    [IPU1-0] 632
    [DSP1] 1039.575398 s:ete in progress
    3升
    [DSP2.
    [DSP1 ] 1039.575428 s:负载:CPU:3.3% HWI:0.2%、SWI:0.0%0800000、Tot:
    [IPU1-0] 632.769017 s:utils:dma:freed
    [DSP1 ] 1039.575459 s:0)
    AL SIZE = 227264 B (
    [DSP1 ] 1039.575489 s:加载:tsk:system_TSK_multi_MBX:2.8% RITHM:删除完成(algId = 0)
    [DSP2] 715.547459 s:系统
    [DSP1] 1039.575520 s:load:tsk:misc: 0.3%E: Delete in Progress!!!更改显示通道(支持
    [IPU1.

    [DSP1 ] 1039.575520 s:),自由大小= 517680 B (
    [DSP2] 1039.675379 s:e-c.
    [IPU1-0]
    [议会联盟
    [DSP2] 1039.675410 s:负载:CPU:0.3% HWI:0.1%、SWI:0.0%x 消息池、空闲消息计数= 102
    [议会联盟
    [IPU1-0]版本
    [IPU1-0] 4.
    [DSP2] 1039.675440 s:捕获:DE
    [IPU1-0]73.

    [IPU1-0]------------ IPC_IN_0:正在创建!!!1-
    [IPU1-0] 1:4通道 VIP 捕捉+ Mosaic DisplayOAD:CPU:0.8%
    [IPU1-0] 710.891508 s:IPC
    [IPU1-0] 2:4通道 VIP 捕捉+环视(DSP)+显示(HDMI) 877391 s:
    [一
    [IPU1-0] 710.891844 s:显示:正在创建
    [IPU1-0] 3:5通道 VIP 捕捉+环视(DSPx)+分析(DSP/EVE)+ Ultra2454 s:显示:创建完成!!!77874 s:播放 Channe
    [DSP1]
    [主机] 6.
    环绕声(DSPx)+ HDMI 显示(HDMI)(仅限 TDA2x)输出 CH0:在 CH0中:1280 x 720、间距:0.1%、SWI:0
    [IPU1-0] 5:2通道 VIP 捕捉(2560x720)+环视(DSPx)+显示(TDA2x).977459 s:Sy
    [IPU1-0] 710.895199 s:选择:OUT QUE0:OUT CHD:tsk:MISb
    +仅 TIDA0455)

    =(1280、1280) SAI
    [IPU1-0]------------------ S:VPE:正在创建!!!DSP
    [IPU1-0] 1:1通道 VIP 捕捉+显示
    [DSP1.
    [DSP
    [IPU1-0] 711.001982 s:
    [IPU1-0] 2:1通道 VIP 捕捉+算法帧复制(DSP1)+ Display1
    [议会联盟
    [DSP1 ] 437.618587 s

    [IPU1-0] 711.002257 s:VP
    [IPU1-0] 3:1通道 VIP 捕捉+算法帧复制(EVE1)+显示:0.1%===
    [
    [IPU1-0] 711.002501 s:VPE:C
    [IPU1-0] 4:1通道 VIP 捕捉+算法帧复制(A15)+ Display[IPU1-0] 711.003141 s:算法:正在创建(ALG
    [IPU1-0] 5:1通道 VIP 捕捉+边缘检测(EVE1)+分离
    [IPU1-0]
    [IPU1-0]U1-0

    [IPU1-0] 711.063594 s:utils:DMA:7 of 8:
    )(DSPx、EVEx)+显示(HDMI) 0) GID
    [IPU1-0]
    +仅 TIDA0455)
    [IPU1-0] y:1通道 VIP 捕获+ FrontCam Analytics 2 (PD+TSR+VD+LD+TLR+SFM)(DSPxLGORITHM:创建完成(algId = 0)!!!] X:退出删除已完成!!p
    [IPU1-0]PU1-0]
    ,EVEx)+ DisplayChoi
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] g:1通道 VIP 捕获+ QM 算法帧复制(带 FFI)(DSP1)+显示)
    [IPU1-0] 633.481028
    [IPU1-0] 711.064600 s:显示:创建 D
    [IPU1-0] h:1通道 VIP 捕获+ QM ALG 帧复制(带 FFI)+显示(EVE1)(TDA3 s:VPE:正在创建!!![IPU1-0]=================== :0.2%!
    仅 X) IPU1-0]
    [IPU1-0] I:1通道 VIP 采集+ Safele CHAN

    [IPU1-0] 136.128103 s:显示:正在创建!!!0] 635.901085 s:VIDO_S

    [IPU1-0] 711.231745 s:u
    [IPU1-0] 136.128682 s:显示:创建完成!!! :0.3%4s:捕获:删除完成!!!395
    5:0000
    [IPU1-0] PX128835 s:GRSRC:创建正在进行中!!!tils:DMA:2 of 8:分配的参数= 74 (0x63304940) ion de
    [IPU1-0] 137.813365 s:PXGRSRC:创建完成!!! 635.902824 s:src/b


    [IPU1-0] 137.814585 s:系统:堆= LOCAL _DDR @ 0x00000000、tote)+
    [IPU1-0] 63.

    [IPU1-0] 711.232385 s:utils:dma:6 of 8:allocated P
    AL SIZE = 262144 B (256KB)、Free SIZE = 250048 B (244KB) SOR:INST4:I2C1:I2C Addr = 0x3b.737631

    [IPU1-0] 7.
    [IPU1-0] 137.814737:系统:堆= SR_OCMC @ 0x00000000、TO_SENSOR:VIP 8:DRV ID 1205 (I2C ADDR 0x3b):a63IPU1-1] 3.
    [EVE1.

    [IPU1-0]
    AL SIZE = 0B (0KB)、Free SIZE = 0B (0KB)= 0)!!!00:7fa2OAD:CPU:0
    [IPU1-0] 636.3
    [IPU1-0] 137.814890 s:系统:堆= SR_DDR_Cached 显示:创建1 ]
    [IPU1-0]输入 C

    AL SIZE =
    [IPU1-0] 137.913621 s:显示:开始完成!!!MB) GORITHM:正在创建(algId = 0)!!422
    [IPU1-0] 137.923595 s:显示:正在启动!!!= SR_DDR_NON_Cached @ bbfc00000、TotILS:DMA:Allocat
    [IPU1-0] 137.923686 s:显示:开始完成!!!!PU1-0] 39.
    AL SIZE = 128128 B (0MB)、自由大小
    [IPU1-0] 137.923778 s:捕获:正在启动!!!x63304800) 278
    [IPU1-0] 715.552064 s:显示:Start I
    [IPU1-0] 137.925669 s:捕获:开始完成!!!171201 s:utils:DM
    [IPU1-0] 715.552156 s:DI
    [IPU1-0] 137.927408 s:QSPI 读取


    [IPU1-0]
    [IPU1-0] 3:恢复捕获15.563960 s:显示:星型
    [IPU1-0]! 参数
    [IPU1-0] p:打印性能统计信息
    [IPU1-0] 715.564356 s:显示:STA
    [IPU1-0]进度!!
    [IPU1-0]输入选项:utils:dma:5 of 8:a
    [IPU1-0]Pa
    [IPU1.
    [IPU1-1] 137.815714 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 102:
    [IPU1-0]

    [IPU1-0] 715.565149 s:捕获:正在启动!!! 参数=
    30
    [IPU1-1] 137.815866 s:系统:堆= LOCAL _DDR @ 0x00000000、Tot:开始完成!!!PU1-0] 637.171963 s:utils:DMA:7 of 8:Alloc
    [IPU1-0] 7.
    AL SIZE = 655360 B (640KB)、空闲大小= 646752 B (631KB) 1-0]===========================
    [EVE2.



    [
    [IPU1-0] 4.
    [DSP2 ] 137.817025 s:系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 102ee 大小= 6263480 B (6116KB).c @第835行:I2C 地址= 0x39PU
    [EVE2.
    2个]
    [IPU1-0]
    3i
    [DSP2] 137.817086 s:系统:堆= local_L2 @ 0x00800000、累计选项'4'。 请重试395.4581
    [IPU1-0] 421.447203 s:LE
    AL SIZE =
    [一
    AL SIZE = 227264 B (221KB)、Free SIZE = 227264 B (221KB) TSK:M
    [IPU1-0]================================ 638.727902 s:系统
    [DSP2 ] 137.817117 s:系统:堆= local_DDR @ 0x00000000、Tot==== 5.458274 s:算法:停止

    [IPU1-0] 3670016
    [IPU1-0] 0:
    AL SIZE = 524288 B (512 KB)、Free SIZE = 517680 B (505 KB)] 1:更改显示通道(支持4通道 LVDS + Mosaic us
    [EVE1 ] 137.817849 s:系统:软件消息框消息池,可用消息计数= 102capture
    [IPU1-0] 8位]
    [IPU1-0] p:打印性能统计信息
    3.
    [IPU1-0] 189.544866 s:显示:停止已完成!!!ssage Box Msg Pool、Free Msg Count = 102-0] E
    [一
    [IPU1-0] 190.589824 s:显示:正在停止!!!] 452.95147
    3秒
    [IPU1-1] 638.728878
    [IPU1-0]EM:HEA
    [IPU1-0] 190.589946 s:显示:停止完成!!!IPU1-0]] 3.
    [IPU1-0] 816.742481 s:.0% HW
    3.
    [IPU1-0] 190.590068 s:捕获:正在停止!!! 再试6752 B (631 KB) GID = 4)!!!1962 81s:PU1-0]
    [IPU1-0] 190.591898 s:捕获:停止完成!!! S:
    [IPU1-0]软件消息
    [IPU1-0]================================
    [IPU1-0] 190.592142 s:显示:删除进行中的菜单199

    3.


    [DSP2 ] 191.007045 s:负载:CPU:0.3% HWI:0.1%、SWI:0.0%]不支持的选项"1"。 请重试9469
    [DSP2 ] 63.
    [DSP2] 191.007045 s:= L
    [IPU1-0] 817.68700
    [DSP2 ] 191.007076 s:负载:tsk:misc: 0.2%=== 系统:堆= L
    AL SIZE = 5
    [IPU1-0]链运行-
    [DSP2] 191.007106 s:算法:CRE
    [IPU1-0]=
    [EVE1] 191.107454 s:P)+ D
    [EVE1 ] 638。
    [
    [EVE1 ] 191.107637 s:负载:CPU:0.6% HWI:0.2%、SWI:0.1%[IPU1-0] LS:DMA:
    [IPU1-0] 1:更改显示通道(支持
    [EVE1 ] 191.107942 s:仅) 638.731135 s:sys
    [EVE1 ] 191.108125 s:负载:tsk:MiSC SP
    [IPU1-0]显示

    [EVE2] 191.209876 s:Box Msg P
    [IPU1-0] CHAI
    [IPU1-0] 191.310193 s:49KB) PU1-0] 423。
    [议会联盟
    [IPU1-0]===
    [IPU1-0]单摄像头用例] 6.
    [IPU1-0] s:系统
    [IPU1-0]
    [IPU1-0]------------------ 0、
    [IPU1-0]1-0]=
    [IPU1-0] 1:
    [IPU1-0] 1:1通道 VIP 捕捉+显示+仅 Mosaic 用例) 4576 B (24KB
    [IPU1-0] 2:1通道 VIP 捕捉+算法帧复制(DSP1)+ Displayr
    [IPU1-0]

    [IPU1-
    [IPU1-0] p:打印性能统计
    [IPU1-0] 3:1通道 VIP 捕捉+算法帧复制(EVE1)+ Display0]输入选项:-0] 402.635057 s:V
    [IPU1-0]
    [议会联盟
    [IPU1-0] 701.700329 s:显示:D
    [IPU1.
    X) 1-0
    [IP
    [IPU1-0] I:1通道 VIP 捕捉+安全帧复制(A15)+ Display1122 s:GRPXSRC
    [IPU1-0]输入
    [IPU1-0]输入选项:itch
    [IPU1-0]
    [IPU1-0
    [IPU1-0] x:退出
    [IPU1-0] 819。
    [IPU1-0]:GRPXS
    [IPU1-0]输入选项:0]==== 9e.
    [IPU1-0]=
    [IPU1-0]===
    [IPU1-0] 193.560788 s:== s:显示:删除 I
    [IPU1-0] 193.672146 s:CAPTURE:CREATE IN PROGRESS!!!ime Calibration Menu0] 701.702067 s:DISPLAY:DELETE D
    [IPU1-0] 193.672390 s:捕获:VIP1 Slice0 Porta 捕获模式为[8位]! S:算法:正在删除(algi
    [IPU1-0]!开
    [议会联盟
    [IPU1-0] 1:写入 BAC
    !!RV
    [IPU1-0] 193.673366 s:捕获:创建完成!!!1.703226 s:utils:DMA:免费通道(
    [IPU1-0](48)
    [IPU1-0] 193.673702 s:显示:正在创建!!!sh/File[IPU1-0] 701.703470 s:算法:DeletePU1-0]
    [IPU1-0] 855.041054 s:.436
    [IPU1-0]=
    AL SIZE = 0B (0KB)、Free SIZE = 0B (0KB)================================================================= OAD:
    [IPU1-0] 195.373696 s:系统:堆= SR_DDR_cached @ 0x89d03000、TotCalibration MenuPU1-0] 701.713475 s:完全校准参数
    [IPU1-0]===========
    AL SIZE = 367001600 B (350MB)、Free SIZE = 355942400 B (339MB)仅用例) U1-0] 355.60
    [IPU1-0][IPU1-0]
    [IPU1-0] 1:WRI
    [IPU1-0] 195.373909 s:系统:堆= SR_DDR_NON_Cached @ bbfc00000、尾数428.454828 s
    [IPU1-0]Y:s
    [IP
    [IPU1-0] 2:擦除/删除 SRV 校准 L
    AL SIZE = 128128 B (0 MB)、Free SIZE = 112000 B (0 MB) 0] 466.652473 s:ne!!s
    [IPU1-0] 701。
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] 195.380528 s:链:传感器正在创建!!!n 程序
    [IPU1-0]输入选项:-0]
    [IPU1-0] 701。
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] 195.381107 s:VIDEO_SENSOR:在 STS 中:===

    [IPU1-0]已定位
    [IPU1-0]
    [IPU1-0]将运行时菜单 UT 链接到闪存/文件:0.1%、SWI:0
    [IPU1-0]================================ TotCAL_D
    [议会联盟
    [IPU1-0]67.1486
    [IPU1-0]]2:呃
    [IPU1-0] 0:停止闪存/文件中的 Chainon LUT
    [IPU1-0]15262 s:
    [IPU1-0] 2:暂停捕获:0.1%hains
    [IPU1-0
    [IPU1-0] 3:恢复捕获上一个菜单0]===
    [DSP
    [IPU1-0]02.11526
    [IPU1-0] p:打印性能统计信息:02.215640 s:Stop Chainino
    [IPU1-0]消息 C
    [e.
    [IPU1-0] 1038。
    3.
    [DSP1] 195.375343 s:系统:堆= local_L2 @ 0x00800000、Tot
    AL 大小= 227264 B (221KB)、可用大小= 227264 B (221KB)
    [DSP1] 195.375373 s:系统:堆= local_DDR @ 0x00000000、Tot
    AL 大小= 524288 B (512 KB)、自由大小= 517680 B (505 KB)
    [DSP2] 195.375587 s:系统:SW Message Box Msg Pool,Free Msg Count = 102
    3.
    [DS2] 195.375617 s:系统:堆= local_L2 @ 0x00800000、Tot
    AL 大小= 227264 B (221KB)、可用大小= 227264 B (221KB)
    [DS2] 195.375678 s:系统:堆= local_DDR @ 0x00000000、Tot
    AL 大小= 524288 B (512 KB)、自由大小= 517680 B (505 KB)
    [EVE1] 195.376349 s:系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 102
    3.
    [EVE1 ] 195.376654 s:系统:堆= local_L2 @ 0x40020000、Tot
    AL 大小= 24576B (24KB)、可用大小= 24576B (24KB)
    [EVE1] 195.377234 s:系统:堆= local_DDR @ 0x00000000、Tot
    AL 大小= 262144 B (256KB)、自由大小= 255592 B (249KB)
    [EVE2] 195.378911 s:System:SW Message Box Msg Pool,Free Msg Count = 102
    3.
    [EVE2] 195.379308 s:系统:堆= local_L2 @ 0x40020000、Tot
    AL 大小= 24576B (24KB)、可用大小= 24576B (24KB)
    [EVE2] 195.379857 s:系统:堆= local_DDR @ 0x00000000、Tot
    AL 大小= 262144 B (256KB)、自由大小= 255592 B (249KB)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是控制台0V10635日志



    单摄像头用例
    [IPU1-0]------------------
    [IPU1-0] 1:1通道 VIP 捕捉+显示
    [IPU1-0] 2:1通道 VIP 捕捉+算法帧复制(DSP1)+显示
    [IPU1-0] 3:1通道 VIP 捕捉+算法帧复制(EVE1)+显示
    [IPU1-0] 4:1通道 VIP 捕捉+算法帧复制(A15)+显示
    [IPU1-0] 5:1通道 VIP 捕捉+边缘检测(EVE1)+显示
    [IPU1-0] 6:1通道 VIP 捕捉+密集光流(EVEx)+显示(HDMI)
    [IPU1-0] 7:1通道 VIP 捕捉(HDMI)+稀疏光流(EVE1)+显示
    [IPU1-0] 8:1通道 VIP 捕捉+算法子帧复制(EVE1)+显示
    [IPU1-0] A:1通道 VIP 捕捉+ ENC + DEC + VPE +显示
    [IPU1-0] b:1通道 VIP 捕捉(HDMI)+通道检测(DSP1 + EVE1)+显示
    [IPU1-0] c:1通道 VIP 捕捉(HDMI)+ SOF (EVE1)+ SFM (DSP1)+显示
    [IPU1-0] d:1通道 VIP 捕捉(HDMI)+交通信号灯识别(TLR)(DSP1)+ D
    显示
    [IPU1-0] e:1通道 VIP 捕捉(HDMI)+行人、交通标志、车辆检测2.
    (EVE1 + DSP1)+显示屏
    [IPU1-0] f:1通道 VIP 捕捉(HDMI)+ FrontCam 分析2 (PD+TSR+VD+LD+TLR+SFM)
    )(DSPx、EVEx)+显示屏(HDMI)
    [IPU1-0] y:1通道 VIP 捕捉+ FrontCam 分析2 (PD+TSR+VD+LD+TLR+SFM)(DSPx
    、EVEx)+显示屏
    [IPU1-0] g:1通道 VIP 捕获+ QM 算法帧复制(带 FFI)(DSP1)+显示
    [IPU1-0] h:1通道 VIP 捕获+ QM 算法帧复制(带 FFI)(EVE1)+显示(TDA3
    仅 X)
    [IPU1-0] I:1通道 VIP 捕捉+安全帧复制(A15)+显示
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] x:退出
    [IPU1-0]
    [IPU1-0]进入通道
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] 42.393887秒:
    [IPU1-0] 42.515158 s:捕获:正在创建!!!
    [IPU1-0] 42.515402 s:捕获:VIP1 Slice0 Porta 捕获模式为[8位]!
    !!
    [IPU1-0] 42.516378 s:捕获:创建完成!!!
    [IPU1-0] 42.516714 s:显示:正在创建!!!
    [IPU1-0] 42.517324 s:显示:创建完成!!!
    [IPU1-0] 42.517476 s:GRPXSRC:正在创建!!!
    [IPU1-0] 44.219788 s:GRPXSRC:创建完成!!!
    [IPU1-0] 44.220185 s:显示:正在创建!!!
    [IPU1-0] 44.220673 s:显示:创建完成!!!
    [IPU1-0] 44.221130 s:系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 102
    2.
    [IPU1-0] 44.221252 s:系统:堆= local_ddr @ 0x00000000、Tot
    AL 大小= 262144B (256KB)、可用大小= 250048B (244KB)
    [IPU1-0] 44.221405 s:系统:堆= SR_OCMC @ 0x00000000、Tot
    AL SIZE = 0B (0KB)、空闲大小= 0B (0KB)
    [IPU1-0] 44.221557 s:系统:堆= SR_DDR_cached @ 0x89d03000、Tot
    AL 大小= 367001600 B (350MB)、法国
    [IPU1-0] 44.221740 s:系统:堆= SR_DDR_NON_Cached @ bbfc00000、Tot
    AL SIZE = 128128 B (0 MB)、空闲大小= 112000 B (0 MB)
    [IPU1-0] 44.228359 s:链:传感器正在创建!!!
    [IPU1-0] 44.229000 s:VIDEO_SENSOR:INST0:I2C1:I2C 地址= 0x30
    [IPU1-0] 44.230769 s:*** utils:CPU KHz = 20000 kHz ***
    [IPU1-0] 44.319099 s:VIDEO 传感器:在 H 和 V 方向上翻转传感器输出
    说明
    [IPU1-0] 44.320197 s:VIDEO_SENSOR:VIP 0:DRV ID 1203 (I2C ADDR 0x30):A63
    5:0000:7FA2
    [IPU1-0] 44.320502秒:链条:传感器创建... 完成了!!!
    [IPU1-0] 44.320594 s:显示:正在启动!!!
    [IPU1-0] 44.320655 s:显示屏:启动完成!!!
    [IPU1-0] 44.321356秒:显示:正在启动!!!
    [IPU1-0] 44.321448 s:显示:开始完成!!!
    [IPU1-0] 44.321539秒:捕获:正在开始!!!
    [IPU1-0] 44.323125秒:捕获:开始完成!!!
    [IPU1-0] 44.324467 s:
    [IPU1-0]
    [IPU1-0]================================
    [IPU1-0]链运行时菜单
    [IPU1-0]================================
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] 0:停止链
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] 2:暂停捕捉
    [IPU1-0] 3:恢复捕获
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] p:打印性能统计信息
    [IPU1-0]
    [IPU1-0]输入选项:
    [IPU1-0]
    [IPU1-1] 44.222381 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 102
    3.
    [IPU1-1] 44.222534 s:系统:堆= local_ddr @ 0x00000000、Tot
    AL 大小= 655360 B (640KB)、可用大小= 646752 B (631KB)
    [主机] 44.222961 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 102
    3.
    [主机] 44.222961 s:系统:堆= local_ddr @ 0x00000000、Tot
    AL 大小= 6291456 B (6144KB)、空闲大小= 6263480 B (6116KB)
    [DSP1] 44.223174 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 102
    3.
    [DSP1] 44.223235 s:系统:堆= local_L2 @ 0x00800000、Tot
    AL 大小= 227264 B (221KB)、可用大小= 227264 B (221KB)
    [DSP1] 44.223266 s:系统:堆= local_ddr @ 0x00000000、Tot
    AL 大小= 524288 B (512 KB)、自由大小= 517680 B (505 KB)
    [DSP2] 44.223510 s:系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 102
    3.
    [DSP2] 44.223571 s:系统:堆= local_L2 @ 0x00800000、Tot
    AL 大小= 227264 B (221KB)、可用大小= 227264 B (221KB)
    [DSP2] 44.223601 s:系统:堆= local_ddr @ 0x00000000、Tot
    AL 大小= 524288 B (512 KB)、自由大小= 517680 B (505 KB)
    [EVE1] 44.224303 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 102
    3.
    [EVE1] 44.577 224s:系统:堆= local_L2 @ 0x40020000、Tot
    AL 大小= 24576B (24KB)、可用大小= 24576B (24KB)
    [EVE1] 44.225218 s:系统:堆= local_ddr @ 0x00000000、Tot
    AL 大小= 262144 B (256KB)、自由大小= 255592 B (249KB)
    [EVE2] 44.226895 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 102
    3.
    [EVE2] 44.227170 s:系统:堆= local_L2 @ 0x40020000、Tot
    AL 大小= 24576B (24KB)、可用大小= 24576B (24KB)
    [EVE2] 44.227719 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、Tot
    AL 大小= 262144 B (256KB)、自由大小= 255592 B (249KB)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我正在发布控制台日志,控制台窗口中没有任何错误消息,请验证并建议我执行的操作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    对我来说、它看起来像是与摄像头相关的问题、您能否尝试使用不同的摄像头、我们在默认情况下支持 OV10635传感器。
    请参阅以下部分、正确连接传感器
    2.3.1选择控制阀/AVB 用例硬件设置
    网址为 VisionSDK_UserGuide_TDA2xx.pdf


    此致、Shiju
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!


    我在另一个电路板中使用单个凸轮用例检查了相同的摄像头和引脚设置、其工作效果非常好
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    请回复我的查询。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不知道、如果它与另一个电路板一起工作、则意味着您的设置存在一些硬件问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!


    网络用例在没有摄像头的情况下工作良好(PC 到电路板),请确保电路板上出现了什么问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请咨询您的 TI 现场支持 人员

    此致、Shiju