This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/LINUXSDK-OMAPL138:具有 WIFI USB 适配器的 OMAPL138

Guru**** 2584055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602598/linux-linuxsdk-omapl138-omapl138-with-wifi-usb-adapter

器件型号:LINUXSDK-OMAPL138

工具/软件:Linux

您好!

我使用的是 OMAP L 138、想要从 EDIAX (EW-7811Un)连接一个 WiFi USB 适配器

此 WiFi USB 适配器可与 Raspberry PI 完美配合使用、无需驱动程序。

OMAP L 138具有一个内核为3.3的 Linux 操作系统、在该操作系统中、它也应该能够很好地运行。

问题是 OMAP 操作系统没有用于安装驱动程序的 make 包。

是否有人对 OMAP L 138的 WiFi USB 适配器有过使用体验?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您应该能够根据平台上运行的3.3内核交叉编译驱动程序。
    那么您应该能够对驱动程序进行烟雾处理。

    此致、
    Yordan