This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8168:我需要运行 QT 图形&运行 mcfw 框架应用程序,它是否可用?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602510/tms320dm8168-i-need-to-run-an-qt-graphic-run-an-mcfw-framework-application-is-it-available

器件型号:TMS320DM8168

目前,我可以使用 ezsdk 来运行 QT 图形应用程序,也可以使用 dvr-mcfw 帧来运行 mcfw 应用程序。 是否可以同时运行这两个程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在这里使用的软件版本是什么?
    在默认的 EZSDK 中没有 Mcfw。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我正在使用 ezsdk:ezsdk_dm816x-evm_5_05_02_00_setuplinux,DVR RDK 为:linux-dvrrdk-04.01.00.02,Linux 内核为:linux-2.6.37-ga2a37aa。

    当使用 ezsdk-dm816x-EVM-rootfs-v1.0作为文件系统时,我可以使用 QT 应用程序。

    使用816x-DVR-RDK-rootfs-1.0时,我可以使用 mcfw 应用程序。

    但在使用 scenarion 时,我需要向最终用户显示 QT,并在后台执行 mcfw 数字视频记录。 因此它必须同时工作。

    是否有一个版本的映像可以支持此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    正如我说过的、在 ezsdk 中没有 Mcfw。
    关于 DVRRDK、我建议您在 e2e 中搜索 McFW 和 QT。
    此外、请检查此主题:
    e2e.ti.com/.../257267

    BR
    玛格丽塔