This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:L3互连工作频率

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602309/am5728-l3-interconnect-operating-frequency

器件型号:AM5728

大家好、TI 专家、

 

我们的客户向我们发送了 一个有关 AM5728 L3互连运行频率的问题。

我们在 TRM (SPRUHZ6i)中找到了相关描述、如下所示;

 

-表3-457。 CM_CLKSEL_CORE 说

    CLKSEL_L3选择 L3互连时钟

     0x0:L3_CLK 是 CORE_CLK 除以1   

     0x1:L3_CLK 是 CORE_CLK 除以2

 

-表3-36. 内部时钟源

   CORE_CLK = 532MHz

 

问题:

  L3互连的工作频率可选择532MHz 或266MHz。

  这种理解是否正确?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM57x 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅为任何 AM57xx TI 评估平台提供的 GEL 文件。 CORE_CLK 通常设置为532MHz 和
    L3时钟=内核 CLK /2;
    L4时钟= L3时钟/2;

    根据表5-8数据表、对于所有运算、L3_CLK 的最大频率为266MHz。 应使用分频器将系统和外设时钟设置在5.4.2节中的数据表限制范围内。 因此、将 L3时钟设置为532MHz 不是有效设置。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    感谢您的详细解释。

    非常感谢您的帮助。

    我们的理解如下:

     "对于所有运算、L3_CLK 应设置为266MHz "

    此致、