Thread 中讨论的其他器件: Profibus
工具/软件:TI-RTOS
大家好、正如我提到过的、我对 AM4377有一些疑问。
我在 XIP 中使用 AM4377。 我想在我的应用中应用 foo。
因此、我使用 EtherCAT 示例、它运行良好。
但是、当我尝试向闪存 ROM 写入内容时、它会失败。
我直接将 memcpy()用于地址0x30020000。
就在写了之后,它似乎是成功的。 但在重新供电后、它会转到某个位置。
是的、我在论坛上得到了一些答案、但这并不有用。
如何在 XIP 上使用闪存 ROM?
2.我想将 QEP 模块用于递增编码器。
但我找不到示例代码或引用。
请帮助我在 AM4377上使用 eQEP ...
我想知道 eQEP 初始化的过程。(电源设置->时钟设置->QEP 设置->...)
(我需要 QEP_A、QEP_B 和 INDEX 的 QEP 设置、我无法理解 AM4377的 TRM。)
我正在使用 BiSS-C 编码器。
您提供了 BiSS-C 主器件示例、是的、它工作正常。
但是、我需要修改它、无法用汇编语言修复它。
请告诉我 C 中是否有 BiSS-C 主器件代码。
(我想修改多转数据的接收位长度)