This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6455:如果正在寻找 TMS320C6455BZTZA 的替代产品

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601867/tms320c6455-if-am-looking-for-a-replacement-for-the-tms320c6455bztza

器件型号:TMS320C6455

您好!

我们希望能找到替代过时 的 TMS320C6455BZTZA 的产品。 在外观中 、TMS320C6455BCTZA 应该可以工作、但我找不到任何解释差异的地方。

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    请参阅数据手册中的器件命名规则第2.8.2.1节器件和开发支持工具命名规则。

    TMS320C6455BZTZA 是首款使用的处理器
    ZTZ 封装= 697引脚塑料 BGA、带无铅焊球
    TMS320C6455BCTZA 使用的第二个器件
    CTZ 封装= 697引脚塑料 BGA、带有无铅焊锡凸点和焊球

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    如 Yordan 所示、数据表中的命名规则部分表示封装中唯一的差异。 我与一位内部同事进行了检查、他能够从封装的机械制图中确认焊球距离和封装尺寸在两个封装之间匹配、因此这应该是您使用的器件的直接替代产品。

    此致、
    Rahul