This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:RMII 以太网问题

Guru**** 2581585 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354, AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602541/am3358-rmii-ethernet-issue

器件型号:AM3358
主题中讨论的其他器件:AM3354

您好!

我开发了一款采用 TI AM3354处理器的定制电路板。 我在其中使用了用于以太网的 RMII 接口。 我正在使用 LAN8720A phy。 引导后,它正在检测 PHY,但 ping 不起作用。 我在 phy 中使用25MHz 晶体、而 REF_CLK (50MHz)将由 phy 生成至处理器。 硬件方面还可以。 但链路未建立。 是否需要进行任何首次配置才能启用以太网。 我没有做过任何时序分析。 遇到此类问题的任何人。 PHY 的50MHz 时钟生成会产生任何问题、或者我已经为处理器和物理层提供了外部50MHz 时钟。 PLSEASE 澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    处理器是 AM3358。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请发布您的 Linux 版本。 请遵循此检查清单并发布结果: processors.wiki.ti.com/.../5x_CPSW
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vamsi、

    我认为您很可能会在 RMII 接口上遇到时序问题。 在时钟输出模式下运行时、LAN8720A 会显著降低可用的时序余量、使实际接口无法与 AM335x 配合使用。

    布置以下布线长度(请以 mil 为单位)、我将为您运行快速时序分析:

    • TXD0
    • TXD1
    • TX_EN
    • RX_ER
    • RX_D0
    • RX_D1
    • CRS_DV
    • Ref_CLK (从 PHY 到 MAC)