This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PERFAUDIO-firmware-DA8XX:DA808:DVDD_3.3V 电源之前的 CVDD_1.2V 电流

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602029/perfaudio-firmware-da8xx-da808-cvdd_1-2v-current-before-dvdd_3-3v-power-supply

器件型号:PERFAUDIO-firmware-DA8XX

各位专家:

我的客户按以下顺序为 DA808供电:
电源 CVDD_1.2V
大约8ms 后提供 DVDD_3.3V
3.从1.2V 电源释放63.5ms 后的复位

CVDD_1.2V 电流从 CVDD_1.2V 电源流向 DVDD_3.3V 电源大约100mA。 然后、它将在 DVDD_3.3V 电源后降低。 产生此 CVDD_1.2V 电流的原因是什么?

有关更多详细信息、请查看随附的工作表。

此致、
Ken
e2e.ti.com/.../1.2V_5F00_CORE_5F00_current_5F00_waveform.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知工厂团队。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好、

    查看原理图审阅检查列表:

    此问题可能是由未连接的引脚/焊球引起的。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、

    这不是预期行为、我不知道该系列器件的 CVDD 和 DVDD 之间有任何泄漏路径。 我建议您查看原理图和布局设计、以正确连接电源轨。

    您是否看到由于此泄漏电流而导致的任何功能问题?

    此致、
    SENTHIL