This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX5535EZDSP:尝试从 TIesr 示例&quot 中检测.raw 文件时出现问题;打开 TIesr&quot 失败;

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602493/tmdx5535ezdsp-problem-while-trying-to-detect-a-raw-file-from-tiesr-example-failed-to-open-tiesr

器件型号:TMDX5535EZDSP

您好!

我已经编译并构建了 TIesr_Tools/example 中存在的 TIesr 示例代码中的识别引擎。

在生成给定示例文件夹的数据后。 我运行 testitiesrsi 程序以识别软件包中已给定的每个原始音频文件。

但我在下面看到该误差。

示例/数据/音频/m5_yes.raw
创建 TIesrSI 识别器
打开 TIesrSI 识别器
无法打开 TIesr
Reco/音频状态:400 0 0
无法打开 TIesr

请帮我解决问题。

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhinandan、

    我已将此内容转发给 C55x 软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan