This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5535:C5535或 C5515能否同时支持4I2S 和4个数字麦克风?

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602499/tms320c5535-can-c5535-or-c5515-support-both-4i2s-and-4-digital-microphone-at-the-same-time

器件型号:TMS320C5535

尊敬的专家

我的客户要求以下规格:

•4个 I2S 端口、24位/96kHz;最好具有192kHz
•VR 算法为700MIPS
•4个数字麦克风输入、
•ASRC (可选)
•语音触发器(可选)

我研究了 C5535的数据表、它表明只有4条 I2C 总线。
但我在方框图上看到4个 I2S/UART 和4个 I2S/SPI。
C5535能否同时支持4I2S 和4个数字麦克风?
感谢您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jefferey、

    我已将此内容转发给 C55x 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 C5000团队。 他们的反馈将直接发布在此处。

    此致、
    Yordan