请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:X5777AXGABC、 X5777BXGABC你(们)好
我们的主板上有处理器 X5777BXGABC (芯片修订版本2.0)、并且从 X5777AXGABC (芯片修订版本1.1)迁移、因此我们不会遇到闪存启动问题。
我们能够在两个芯片版本板中访问 NOR 闪存及其数据 ,但在一个具有2.0芯片的板中不会进行引导。
我们已进行引导配置设置,使其可以首先引导 SD 或 NOR 作为第二个引导设备(SYSBOOT [5.:0]:000101)。