This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TDA2EG:串行器与放大器;解串器电路板

Guru**** 2585195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601128/compiler-tda2eg-serializer-deserializer-board

器件型号:TDA2EG

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

    我们使用的是 TDA2xx 板、我需要将摄像头移动到一定距离、因此我们可以使用 采用 FPD-link III 的串行器和解串器板(DS90UB901Q/DS90UB902Q 10 - 43MHz 14位彩色 FPD-Link III 串行器和解串器、具有双向控制通道)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kalaiventhan、

    我已将您的问题转交给一位摄像头专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    但是我的问题没有得到任何答复。 请尽快回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kalaiventhan、

    当然、您可以使用它。 我假设您将在 TDA2x 上使用 VIP 来接收视频数据。
    您必须将 VIP 配置为在捕获的离散同步模式下运行。

    请注意、我尚未尝试将 TDA2x 与该特定器件连接。
    您可能会参考 e2e 线程 e2e.ti.com/.../331814

    我使用 DS90UB914/913从视频传感器接收视频数据。

    此致、
    Sujith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    谢谢,在串行器和解串器板中,它们使用的频率范围(10 - 43MHz)会给获得输出带来任何问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalaiventhan、

    该线程讨论的是初始化链接。

    此致、Sujith