This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/AM5728:SDMA 与 EDMA

Guru**** 2542090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602362/starterware-am5728-sdma-vs-edma

器件型号:AM5728

工具/软件:Starterware

您好!

我想问一下 sdma 和 EDMA 之间有何区别?  

功能/过程或寄存器是否存在一些基本差异?

谢谢、

已运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    AM572x TRM 修订版 H 的第16节对此进行了说明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Biser、

    感谢你的答复。
    我在第16章中只看到 EDMA 的描述。
    是否有描述 sdma 和 EDMA 之间差异的地方?

    谢谢、
    已运行
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    第16.1章名为 System DMA (或 SDMA)。