This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:WiFi 软件狗问题

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602387/linux-processor-sdk-am335x-issue-with-wifi-dongle

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

我在使用 WiFi 软件狗 AR9271时遇到了这种回溯、并且我已经从 https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/t/385033合并了补丁 、这是什么问题? 有人可以帮助吗?  我将 SDK 1.0.0.3与内核3.14.43配合使用。 AR9271‘s 内核中的驱动程序为 cfg80211。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    USB 专家已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以查看最新的 SDK
    2.警告是否出现在屏幕上或 WiFi 功能是否中断?
    3.您能否检查此修补程序是否对 您有所帮助:www.spinics.net/.../msg108191.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! Biser!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1、我们在 SDK 1.0.0.3中添加了自己的功能
    2、WiFi 停止工作
    3、好的、我会试一下
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您只需在最新的 SDK 中引用上述代码(musb_h_tx_flush_fifo ()函数)即可进行修复(如果可用)。 我认为需要对 w.r.t 进行一些更改以发出警告和延迟。 您能否查看最新的 SDK。