This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM57X:bitbake 层可降低 Git 功能

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600926/linux-processor-sdk-am57x-bitbake-layer-reducing-git-functionality

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X

工具/软件:Linux

大家好, 我正在按照处理器 SDK wiki ()使用 Arago/linaro/openembedded" ,而且我一直遇到 git 问题,因为我的目标上没有可用的子模块命令和编译的映像。  我已经了解了 OE-CORE 层的配方、并尝试了不同版本的 git 来尝试解决这一问题、但没有结果。  meta-ti、meta-Arago 或 meta-processor-SDK 层中是否有一个层或 bbappend、可将 git 降低到更轻量的版本?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您的电路板中的 git 不轻量化。 由于 git --exec-path 中不存在 git 子模块脚本,因此缺少该命令。 如果您将附加的脚本复制到/usr/libexec/git-core、您的板上将显示子模块命令。

    e2e.ti.com/.../3247.git_2D00_submodule

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我在发布后不久就完成的工作、非常感谢您的回复!