This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXEVM5515:5515引导序列

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601687/tmdxevm5515-5515-boot-sequence

器件型号:TMDXEVM5515

您好!

根据 TI 5515数据表、引导顺序应为 NOR -> NAND ->…… 但我发现引导序列对我来说似乎是反向的。 例如、我将 bin1刻录到 NOR、将 bin2刻录到 NAND。 重置硼钢后、将启动 bin2。 我将 bin1刻录到 NAND、将 bin2刻录到 NOR、复位后、将引导 bin1。 这意味着 bin 文件没有问题。 NOR BOOT 似乎位于 Nand 后面? 请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是参考设计 TMDXEVM5515还是定制板?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    我使用的是 Spectrum Digital TMS320C5515 EVM REVD。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我已经通知了硬件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan