This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:CPT 时间戳

Guru**** 2583875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601110/rtos-cpts-timestamp

工具/软件:TI-RTOS

HII、

  我不熟悉 Jacinto 6,我想使用 QNX RTOS 实现 PTP (精确时间协议)。 如何使用 CPTS 驱动程序获取通过 BPF 传输的以太网数据包的时间戳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将您的主题移至器件论坛。 我相信他们可以更好地回答您的问题。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kumar、

    此处讨论了此主题:
    e2e.ti.com/.../597978

    我将结束这个主题、可以在另一个主题中继续讨论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII、

     我不熟悉 CPTS。 我必须选择哪个时钟作为 CPTS 的参考时钟以及我必须为 CM_GMAC_GMAC_CLK_CTRL 寄存器中的 CLKSEL_RFT 提供什么值来获取以太网帧实现 PTP 的时间戳(精确时间协议)