This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:基于 USB 的 WiFi 软件狗

Guru**** 2585045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602355/linux-processor-sdk-am335x-usb-based-wifi-dongle

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

您好!

我想使用基于 USB 的 WiFi 软件狗(EDUP)连接到物联网应用的网络。 是否有人可以分享在 BeagleBone Black 上启用基于 USB 的 WiFi 软件狗的过程。

在这里、我使用的是 TI 的 SDK 版本03.02.00.05

谢谢、此致、

Rama Raju

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    USB 专家已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramaraju、

    1.确保 USB 主机配置如 pdf: processors.wiki.ti.com/.../Usbgeneralpage 中所示
    遵循 AM335x USB 配置
    2.确保已设置 CONFIG_RTLWIFI、CONFIG_RTL8192CU 配置(请确认正在使用什么 Realtek 芯片组。 这个 si 只是一个示例)。
    3.确保已在 Linux 软件包中配置 wpa_supplicant 以配置和连接到 AP