This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEVM5517:TMDSEVM5517的 USB 音频框架

Guru**** 2581545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602119/tmdsevm5517-usb-audio-framework-for-tmdsevm5517

器件型号:TMDSEVM5517

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。
[问题]
根据 TMDSEVM5517页面、TI 提供了 USB 音频的示例代码。
>用于 USB 音频1类和 HID 应用的免费集成软件框架,包括开箱即用演示。
我们可以从何处获得该信息?

如果您有任何问题、请告诉我。
此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaka、

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的支持。 我明白了。 我正在等待您的 S/W 团队的回应。

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaka、
    请查看 Connected Audio Framework (CAF)www.ti.com/.../c55x-audioframework 、它提供了一种通过 USB 将音频漏斗的方法。
    希望这对您有所帮助。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我已经检查了这个示例代码并且知道这个、但是这个框架不支持 C5517平台。

    此致。
    Kaka