This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:TRSTn 引脚

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601053/am5728-trstn-pin

器件型号:AM5728

您好!

我对 AM5728的"trstn"输入引脚有一个简单的问题。

如您所知、此引脚用于 TAP 控制器的初始化。

如果该引脚连接到高电平(同时 TCLK 连接到高电平)、 AM5728会产生什么影响?

请告诉我。

感谢您的快速回复。

此致、

Michi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    AM572x 数据表 SR2.0修订版 B 的第7.27.1节对此进行了说明:

    "只有在需要使用 JTAG 控制器调试器件或执行器件边界扫描时、才需要释放 trstn 引脚
    功能。 为了实现最大可靠性、该器件在 trstn 引脚上包含一个内部下拉(IPD)、以确保在上电时将 trstn 始终置为有效、并且器件的内部仿真逻辑始终正确初始化。 德州仪器(TI)的 JTAG 控制器主动将 trstn 驱动为高电平。 但是、某些第三方 JTAG 控制器可能不会将 trstn 驱动为高电平、但希望在 trstn 上使用上拉电阻器。 当使用这种类型的 JTAG 控制器时、将 trstn 置为有效、以便在上电后初始化器件、并在尝试任何仿真或边界扫描操作之前将 trstn 外部驱动为高电平。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Biser - San:

    感谢你的答复。

    我了解到 AM5728的 JTAG 控制器将 trstn 驱动为高电平。 但是、我的客户希望知道当 trstn 被驱动为高电平时的时间。
    当3.3V 电源上升时、TI 是否具有相同的时序? 或者、trstn 是否驱动为低电平一次、之后、trstn 是否为高电平?
    请告诉我。

    感谢您的持续支持。

    此致、
    Michi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的理解是错误的。 AM572x 没有 JTAG 控制器。 上述说明中 JTAG 控制器的意思是驱动 TRSTn 的外部器件。 数据表明确指出:

    AM572x 器件在 trstn 引脚上包含一个内部下拉电阻(IPD)、以确保在上电时将 trstn 始终置为有效、并且器件的内部仿真逻辑始终正确初始化。

    如果您进一步阅读:

    但是、某些第三方 JTAG 控制器可能不会将 trstn 驱动为高电平、但希望在 trstn 上使用上拉电阻器。 当使用这种类型的 JTAG 控制器时、将 trstn 置为有效、以便在上电后初始化器件、并在尝试任何仿真或边界扫描操作之前将 trstn 外部驱动为高电平。

    这意味着 TRSTn 必须始终处于低电平状态、JTAG 访问驱动为高电平时除外。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Biser - San:

    感谢您的合作。

    我知道 AM572x 没有 JTAG 控制器。 当器件通过内部下拉电阻器加电时、TRSTn 为低电平。
    如果 JTAG 控制器连接到 AM572x、则如果 TRSTn 通过 JTAG 控制器变为高电平、AM572x (AM572x 以正常运行)会立即进入仿真模式? 或者对于仿真模式、是否需要更改任何信号?

    请告诉我。

    感谢您的快速回复。

    此致、
    Michi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将 TRSTn 驱动为高电平将释放内部调试子系统的复位功能。 标准 JTAG 信号将控制调试子系统。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Biser - San:

    感谢您的快速回复。 这对我很有帮助。

    让我再问一个问题。

    根据 AM572x 的数据管理、将 trstn 分配给 D20引脚、缓冲器类型为"双电压 LVCMOS"。 表5-17. 双电压 LVCMOS DC 电气特性(3.3V 模式)、
    VIH:最小2V
    VIL:最大 0.8V

    如果器件上电后该 trstn 电平始终为0.8V-1.3V、会发生什么情况? 是否可能发生任何故障?

    请再说一遍。

    此致、
    Michi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TRSTn IO 单元由 VDDSHV3供电。 我假设您有一个到 VDDSHV3的外部上拉电阻器、如果是 TRSTn 引脚、它将通过内部下拉电阻分压器形成电阻分压器。 是这样吗? 如果是、外部上拉值是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biser - San:

    感谢您的快速回复。

    这是客户的情况。 我必须向我的客户确认这一点。 但我认为没有外部上拉电阻器。

    此致、

    Michi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Biser - San:

    感谢您的持续支持。

    我的客户在 AM5728系统中执行了一项测试。

    客户将"trstn"绑定到3.3V (高)。 和供电的 AM5728。
    TCLK:N.C.
    TMS:通过外部电阻器连接至3.3V
    TDI:通过外部电阻器连接至3.3V

    通过测试、AM5728在正常运行模式下运行、而不是在调试模式下运行。

    客户想知道为什么 AM5728没有进入"trstn"为高电平的调试模式。

    下面是我的想法。

    1) 1) AM5728上电时、"trstn"始终有效。 并初始化内部仿真逻辑。
    2) 2)"trstn"输入特性在仿真逻辑初始化完成前永远不会被启用。
    3) 3)根据"IEEE 标准1149.1-2001规范"、它描述如下。
    --------------------------
    4.6.1d)为了确保测试逻辑的确定性运行,TMS 应保持为1,同时 TRST*上施加的信号从0变为1。

    建议4.6.1 d)、以确保测试逻辑在信号时可预测地响应
    应用于 TRST*从0更改为1。 如果上升沿同时出现在 TRST*和 TCK 上、则为 A
    逻辑0应用于 TMS、将发生竞争、TAP 控制器可能仍保留在 Test-Logic-
    复位控制器状态或进入运行-测试/闲置控制器状态。
    ----------------------------------
    4)所以我认为需要"trstn"的上升沿才能进入调试模式。 但是、在上述测试中、"trstn"始终为高电平。 0到1的转换从未发生。
    5)出于此原因、AM5728在正常运行。
    6) 6)也许需要 TCK 来进入带有版本 trstn 的调试模式?

    我的想法是对的吗?

    请再说一遍。

    感谢您的快速回复。

    此致、
    Michi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、正确。