This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:PCIe 速度从第1代切换到第2代

Guru**** 2586535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601619/am5728-pcie-speed-switching-from-gen1-to-gen2

器件型号:AM5728

大家好、TI 专家、

 

我们的客户向我们发送了有关 PCIe 第1代到第2代速度切换的建议程序的问题。

 

我们找到了相关的 E2E 主题、如下所示;

https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/t/566421?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=MAX_LINK_SPEEDS

 

然后、我们还找到了 PCIe 第1代到第2代速度切换的示例代码(pcieSetGen2)、如下所示。

 - pdk_am57xx_1_0_6\packages \ti\drv\pcie 示例\samples\src\pcie 示例.c

 

问题:

  -对于推荐的第1代到第2代 PCIe 速度切换过程、是否有任何其他信息或文档?

 

如果您能告诉我们建议的 PCIe 第1代到第2代速度开关方式、我们将不胜感激。  

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PCIe 专家已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是不是要将第1代或第2代的速度设置为初始化(这就是我们在代码中所做的)。 或者、您想在运行时从 Gen1切换到 Gen2吗? 您是否使用 TI 处理器 RTOS (pdk_am57xx_1_0_6)或 Linux?

    此致、Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢你的帮助。

    我们的客户需要;
    在链路训练中将第1代切换到第2代的相关文档或建议程序的信息
    适用于 TI 处理器 RTOS (pdk_am57xx_1_0_6)。

    我们在 pdk_am57xx_1_0_6中找到了相关示例代码(pcieSetGen2)。
    如果有其他文档或信息、请告诉我们。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    第2代中的 PCIe 示例代码设置在 PCIe 初始化/链路协商阶段完成。 位字段"定向速度更改"设置为1以启动第1代到第2代、此行为在 PCI SIG 规范中定义、请检查此信息。 我们没有其他相关文档。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的善意。
    此信息非常有用!

    此致、