This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TMS320C6416T:如何使用适用于 TMS320C6416的 TI 嵌入式语音识别(TIesr)库

Guru**** 2541470 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6416T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601945/starterware-tms320c6416t-how-to-use-ti-embedded-speech-recognition-tiesr-library-for-tms320c6416

器件型号:TMS320C6416T

工具/软件:Starterware

您好!

我正在处理一个由语音命令控制的项目。

如何使用 TI 嵌入式语音识别(TIesr)库通过 TMS320C6416T 识别命令?

我正在搜索正式文件或以前的成功经验。

此致、

穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    穆罕默德
    TIesr 仅在 C5000器件上受支持。 在 C66x 器件上不支持该功能。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。