This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:具有离散同步的视频采集

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602069/am5728-video-capture-with-discrete-sync

器件型号:AM5728

我可以成功捕获视频、但视频偏移向右和向下。

我使用了离散同步。

如何解决此问题? 如何在 RDK 中设置水平和垂直偏移?

RDK 版本:TI-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.03.00.04

捕捉芯片:adv7612,HDMI 输入,双路8位输出

分辨率:800x600@60

测试代码:基于双摄像头演示-1.0、消除 QT 相关性。

我的 DTS 剪辑:

i2c1{(&I)
   状态="正常";
   时钟频率=<400000>;

.

   adv7612:adv7612@4c{
      兼容="Adi、adv7612";
      reg =<0x4c>;

      默认输入=<0>;

      端口{
         CAM:端点{
            远程端点=<&V vin3a>;
            HSYNC-ACTIVE =<1>;
            vsync-active =<1>;
            pclk-sample =<0>;
            总线宽度=<8>;
         };
      };
   };
};

vip2{(&V)
   状态="正常";
};

vin3a{(&V)
   状态="正常";
   端点{
      从模式;
      远程端点=<凸轮>;
   };
};

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已通知视频专家。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我建议您查看本指南以了解有关 VIP 的更多信息并检查您的设置:
    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_VIP_User's_Guide
    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Margarita、

    感谢您的回复!
    我非常仔细地查看了本指南。因为我已经获得了我的视频,所以我需要一些精确的指南来告诉我下一步应该做什么。我是否应该为此问题设置 X 和 Y 坐标偏移? 如何做到这一点?
    此致