This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:GP EVM DDR3规格

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEVM572X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602080/am5728-gp-evm-ddr3-specifications

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:TMDSEVM572X

大家好、TI 专家、

 

我们的客户向我们发送了一个有关 DDR3规格的问题、其中包括 AM57-EVM (TMDSEVM572X)上的工作频率。

我们在 wiki 页面中找到了相关说明、如下所示;

 http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM572x_General_Purpose_EVM_HW_User_Guide#2GB_DDR3L

 

数据表(SPRS953B)对我们的理解如下;

 - AM57-EVM 有两条32位内存总线、每条总线上有两个 DDR3L (DDR3-1066)设备。

 

这种理解是否正确?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    正如我在 AM572x GP EVM (TMDSEVM572x)原理图中看到的、该器件具有来自 Kingston 的四个4GB (256M x16)的 DDR3L SDRAM 存储器。
    另请参见拥抱:
    processors.wiki.ti.com/.../AM572x_General_Purpose_EVM_HW_User_Guide

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢你的帮助。

    我们想知道 AM57-EVM (TMDSEVM572X)的 DDR3频率规格。
    (我们在原理图和图中找不到 DDR3频率规格、如图所示。)

    数据表(SPRS953B)显示"最高支持 DDR3-1066 "。
    因此、我们了解到 DDR3-1066器件是在 AM57-EVM (TMDSEVM572X)上实现的。

    这种理解是否正确?


    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    硬件使用指南中的以下内容:
    使用的 DDR3L SDRAM 存储器的器件型号为 D2516EC4BXGGB

    BOM 文件还指出:
    MT41K256M16TW‐107:P
    D2516EC4BXGGB

    您可以在 Kingston 或 Micron 网站中搜索这些 SDRAM、例如 Kingston 设备:
    D2516EC4BXGGB -> www.kingston.com/.../dram

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM572x 数据表 SR2.0修订版 B 的第8.2.2.5节列出了 AM572x DDR 要求。GP EVM 使用符合这些要求的存储器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的快速回复。

    是的。 我在 D2516EC4BXGGB 的数据表中检查了 DDR3规格。
    数据表显示"支持1600Mbps、1333Mbps 和1066Mbps。"

    我们还查看了 AM572x 数据表 SR2.0修订版 B 的第8.2.2.5节
    第8.2.2.5节说"支持 DDR3-1600、DDR3-1066和 DDR3-800 "。

    我们有点困惑。

    答案是否合理、如下所示?
    TMDSEVM572X 具有4个16位 DDR3L (高达533MHz)。

    如果您向我们提供有关 AM57-EVM (TMDSEVM572X) DDR3频率规格的建议答案、我们将不胜感激。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有什么令人困惑的地方。 DDR3-800仅在 DDR_CLK = 400MHz 时受支持。 在400MHz 至533MHz 的整个频率范围内、您需要最低 DDR3-1066和最高 DDR3-1600。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    AM572x EMIF 可在高达533 MHz (DDR3-1066)的频率下运行。 任何额定电压为 DDR3-1066及以上的 JEDEC DDR3芯片都将与 SoC 兼容。 如果您将 EMIF 限制为最大400 MHz、则可以将 DDR3-800芯片与 SoC 配合使用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的善意。
    此信息非常有用!

    此致、