This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] am3352:menuconfig 问题

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602050/am3352-menuconfig-issue

器件型号:AM3352

大家好、TI 专家、

 

我们的客户向我们发送了一个有关 PROCESSOR-SDK-LINUX-AM335X 的问题。

 

它们未通过"menuconfig"命令。

错误日志如下所示。

 

--------------------------------------------------------------------

μ C/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.02.00.05/board-support/linux-4.4.4.32.+gitAUTOINC+adde2ca9f8-gadde2ca9f8$~

使 menuconfig

HOSTCC 脚本/kconfig/mconf.o

在 scripts/kconfig/mconf.c:23:0中包含的文件中:

scripts/kconfig/lxdialog.h:38:20:致命错误:curses.h:无此类文件

或目录

 #include curses_LOC

                   ^μ A

编译已终止。

maked[1]:***[scripts/kconfig/mconf.o]错误1.

make:***[menuconfig]错误2.

--------------------------------------------------------------------

是否有相同的体验?  

如果有解决问题的线索、请告诉我们。

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您使用的是 debian、则需要安装
    sudo apt-get install ncurss-dev

    完成此操作后、您不应收到错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的善意。
    此信息非常有用!


    此致、