This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/RM46L852:VirtualBox Ubuntu 16.04中的 Uniflash 不起作用

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602227/linux-rm46l852-uniflash-in-virtualbox-ubuntu-16-04-does-not-work

器件型号:RM46L852
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Linux

您好:)

在 Ubuntu 16.04 (VirtualBox)下使用 Uniflash 时遇到问题。

无法直接使用 CCS 或 Uniflash 4.3或最新的 Uniflash 版本刷写任何内容... 它总是以诸如 Waiting wr_PLL 之类的方式停止...

当我取消闪存加载时、它似乎擦除了闪存一次、但即使擦除也非常慢。

我没有任何想法。 在窗户下面一切都很好... 可能我错过了一些特殊的驱动程序??

此致、

马尔特