This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM385:SD-MMC 检测/删除问题

Guru**** 2582855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601765/dm385-sd-mmc-detect-removal-issue

器件型号:DM385

您好!


我们使用的是 DM385定制板。 我们的场景

如果我们删除了 sdcard、我们将在这两者之间连续写入 sdcard、有时 sdcard 未从内核上分离(删除后存在/sys/block/mmcblk0)。  

用于卡检测 SD-CD (使用专用引脚)。

如果我们移除/插入工作正常、则不会写入 sdcard。

此致、

Raj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raj、

    您使用的是哪个软件版本? 您能否在 DM38x TI 电路板上重现此问题?

    建议不要在 I/O 正在进行时卸下插卡。 您也可以在卸下 SD 卡之前使用"SYNC"命令。

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    我们使用的是 IPNC 3.5 RDK (内核2.6.35)

    这是匿名删除、我们需要检测相同的 sdcard 状态。

    此致、

    Raj M