This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM57X:OV10635捕获问题

Guru**** 2583615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601752/linux-processor-sdk-am57x-ov10635-capture-issue

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X

工具/软件:Linux

大家好、

我将使用最新的 Linux 处理器 SDK am57xx 和 ov10635摄像头模块。

我对驱动程序代码进行了一些类似于 mt9t11x.c 的更改

探测完成。 驱动程序已注册。 但在使用 yavta 命令时、它仅提供-

器件/dev/video1已打开。
`平台:VIP'上的器件`VIP'是一个视频输出(无 mPlanes)器件。
视频格式集:YUYV (56595559) 640x480 (STRIDE 1280)字段无缓冲区大小614400
视频格式:YUYV (56595559) 640x480 (STRIDE 1280)字段无缓冲区大小614400
请求8个缓冲器。
长度:614400偏移量:0时间戳类型/源:单声道/EOF
映射在地址 bb6e27000处的 Buffer 0/0。
长度:614400偏移量:614400时间戳类型/源:单声道/EOF
缓冲区1/0映射在地址 bb6d91000。
长度:614400偏移量:1228800时间戳类型/源:单声道/EOF
缓冲区2/0映射在地址0xb6cfb000处。
长度:614400偏移量:1843200时间戳类型/源:单声道/EOF
缓冲区3/0映射在地址 bb6c65000。
长度:614400偏移量:2457600时间戳类型/源:单声道/EOF
缓冲区4/0映射在地址 b6bcf000处。
长度:614400偏移量:3072000时间戳类型/源:单声道/EOF
缓冲区5/0映射在地址0xb6b39000处。
长度:614400偏移量:3686400时间戳类型/源:单声道/EOF
缓冲区6/0映射在地址0xb6aa3000。
长度:614400偏移量:4300800时间戳类型/源:单声道/EOF
映射在地址 bb6a0d000处的缓冲区7/0。

我还启用所有日志、但未显示错误。

如果需要检查我的 changes.e2e.ti.com/.../ov1063x.txt、请找到驱动程序代码

任何建议。