This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:将 tslib 添加到内核中

Guru**** 2582875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601742/linux-processor-sdk-am335x-adding-tslib-to-kernel

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

是否可以将 tslib 添加并编译到内核中?

使用 SDK 的 v03.03。

此致、

Ugnius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按照此 wiki 上的步骤为 Linux 处理器 SDK 构建 slib 软件包:http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Building_The_SDK

    在"构建步骤"部分的末尾、使用以下命令为 AM335x 构建 slib (而不是如 wiki 上的步骤所示为 am57xx 构建完整的 SDK):

    MACHINE=AM335x-EVM bitbake slib

    该命令的输出将是*。ipk 文件、您可以使用 opkg 在 AM335x 上安装这些文件。 这些文件将在'.../build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/tslib/1.1-r0.arago1/deploy-ipks/armv7ahf-neon 中找到

    安装命令:

    opkg 安装 ipk_name.ipk

    Jason Reeder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    感谢您的快速响应。
    bitbake 似乎挂起:

    当前1个正在运行的任务(第109页、共356页):
    0:linux-libc-headers-4.4-r0.arago0.tisdk1 do_fetch (pid 12559)

    它处于该状态大约一个小时。
    这是正常的、还是我在这里遇到了一些问题?

    Ugnius
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    某些步骤所需的时间比其他步骤长、但一个小时似乎对于单个步骤来说太长。 是否有任何错误打印到控制台?

    我在运行同一命令时未遇到此问题。 您是否遵循了我之前发送的 wiki 页面上的网络代理建议?

    Jason Reeder
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在家里做了这个,它工作正常。
    我成功编译了它、然后在目标上安装。
    感谢你的帮助。

    可能是工作中的网络问题、我认为这会妨碍顺利获取。
    未尝试使用代理建议部分。