This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM4377:PRU 以太网最大插座

Guru**** 2586515 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4377

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602145/rtos-am4377-pru-ethernet-maximum-sockets

器件型号:AM4377

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在基于 AM4377处理器在定制板上开发软件。 有一个由 PRUICSS1控制的以太网。

在写入简单 TCP 服务器时、我注意到奇怪的行为-函数 Listen (listen_socket、Server_MAX_connections)只访问2个第一个连接(Server_MAX_connections = 4、因此我指定接受4个连接)。 然后、我检查了该限制是否与一个特定的监听端口连接、或它是否影响整个系统。 为此、我创建了在另一个端口上侦听服务器的第二次安装、并同时运行这两个端口 (分别命名为 A 和 B)。 我可以接受服务器 A 的2个连接或服务器 A 的1个连接和服务器 B 的1个连接或 B 的2个连接

此限制是否为已知问题? 如果是、我可以更改该限制吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。