This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:针对 ti-processor-sdk-linux-am437x-evm-03.03.00.04的 Wlink WiFi+BT 支持

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4372, TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602134/linux-wlink-wifi-bt-support-for-ti-processor-sdk-linux-am437x-evm-03-03-00-04

主题中讨论的其他器件:AM4372TLV320AIC3106

工具/软件:Linux

我正在尝试为 AM437X-EVM 的最新 Linux-SDK 启用 WIFI 和蓝牙支持。

所有 wlcore 模块都被封装和封装、但 ifconfig 输出中没有"wlan0"节点。

如果我调用 sta_start.sh 脚本、我将收到以下错误。

root@AM437X-EVM:/usr/share/wl18xx。/sta_start.sh
root@AM437X-EVM:/usr/share/wl18xx 成功初始化 wpa_supplicant
无法读取接口 wlan0标志:无此类设备
nl80211:驱动程序不支持身份验证/关联或连接命令
nl80211:deinit ifname=wlan0 disabled_11b_RAites=0
无法读取接口 wlan0标志:无此类设备
wlan0:无法初始化驱动程序接口

与此相关的任何支持如何在新的 Linux-SDK (内核4.4.4.1)中启用 wlan0。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vimal:

    您能否共享完整的内核 dmesg 日志? 请详细说明您为何启用了此功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、我有另一个板、其设计与基于 AM437X 处理器的 ti-gp-EVM 类似。 根据我们的要求、我们需要启用 WiFi。 我们使用的 WiFi-BT 模块是 WG7831。

    我已将其与内核版本4.1.13集成到之前的 Linux-SDK 2.01中。 它正在成功运行。 但在最新的内核版本上、我无法做到这一点。 我在 ifconfig 本身中没有获取 wlan0或 wlan1节点。



    dmesg 输出为:


    根目录@AM437X-EVM:~# dmesg
    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
    [0.000000] Linux 版本4.4.4.41-gf9f6f0db2d (Mistral@Mistral)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02)) 7挤占 Mon Jun 12 16:39:57
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[412fc09A]修订版10 (ARMv7)、CR=10c53c7d
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
    [0.000000]机器模型:TI AM437x GP EVM
    [0.000000] CMA:在 bbd000000处保留48 mib
    [0.000000]内存策略:数据高速缓存写回
    [0.000000]在节点0上的总页:262144
    [0.000000] free_area_init_node:节点0、pgdat c0976974、node_mem_map ef6f9000
    [0.000000]正常区域:用于 memmap 的1728页
    [0.000000]正常区域:保留0页
    [0.000000]正常区域:196608页、LIFO 批处理:31
    [0.000000] HIGHMEM 区域:65536页、LIFO 批处理:15
    [0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
    [0.000000] AM437x ES1.2 (SGX NEON)
    [0.000000] pcpu-alloc:s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
    [0.000000] pcpu-alloc:[0] 0
    [0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:260416
    [0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=/dev/mmcblk0p2 rw omap_Vout.vid1_static_vrfb_alloc=y vram=8M omapfb.vram=0:8M omapdss.0
    [0.000000] PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
    [0.000000] inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
    [0.000000]内存:979164K/1048576K 可用(6687K 内核代码、331K RWdata、2372K rodata、272K init、273K BSS、 20260K 保留、49152K CMA-RESE)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    向量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    vmalloc:0xf0800000 - 0x800000 (240 MB)
    低内存:0xC0000000-0xf0000000 (768 MB)
    pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    模块:bbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
    .text:0xc0008000 - 0xc08e1004 (9061 KB)
    init:0xc08e2000 - 0xc0926000 (272KB)
    .data:0xc0926000 - 0xc0978d78 (332KB)
    .bss:0xc0978d78 - 0xc09bd518 (274KB)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
    [0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。
    [0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    [0.000000] L2C:平台修改辅助控制寄存器:0x0e030000 -> 0x3e430000
    [0.000000] L2C:DT/平台修改辅助控制寄存器:0x0e030000 -> 0x3e430000
    [0.000000] L2C-310支持 Cortex-A9的早期 BRESP
    [0.000000] OMAP L2C310:ROM 不支持电源控制设置
    [0.000000] L2C-310动态时钟门控禁用、待机模式禁用
    [0.000000]启用了 L2C-310高速缓存控制器、16路、256 KB
    [0.000000] L2C-310:cache_ID 0x410000c9、AUX_CTRL 0x4e430000
    [0.000000] OMAP 时钟事件源:timer2为24000000 Hz
    [0.000011] sched_clock:24MHz 时为32位、分辨率为41ns、每89478484971ns 换行一次
    [0.000028]时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:79635851949 ns
    [0.000037] OMAP 时钟源:Timer1为24000000 Hz
    [0.000397]时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419 ns
    [0.000406] OMAP 时钟源:32768Hz 时为32K_COUNTER
    [0.000759]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000786]警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0'替代
    [0.000791]这样可以确保您仍然看到内核消息。 请
    [0.000796]更新您的内核命令行。
    [0.000811]校准延迟环路... 1987.37茂物剪(lpj=9936896)
    [0.060162] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.060250]安全框架已初始化
    [0.060294]安装高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.060302] mountpoint-cache 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.060943]正在初始化 cgroup Subsys IO
    [0.060970]正在初始化 cgroup Subsys 内存
    [0.06255]正在初始化 cgroup Subsys 设备
    [0.061020]初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
    [0.061033]正在初始化 cgroup 子系统 perf_event
    [0.061044]正在初始化 cgroup 子系统 PID
    [0.061072] CPU:测试写入缓冲器一致性:好的
    [0.061422]为0x80008200 - 0x80008260设置静态标识映射
    [0.062776] devtmpfs:已初始化
    [0.074888] VFP 支持 v0.3:实现方41架构3第30部分变体9修订版4
    [0.148691]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.152246] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.153388] NET:注册协议系列16.
    [0.154774] DMA:为原子相干分配预分配256 K2B 池
    [0.180174]空闲:使用调速器梯
    [0.210163]空闲:使用调速器菜单
    [0.215390] OMAP-GPIO 44e07000.GPIO:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/GPIO0_Pins 的 pctldev、延迟探针
    [0.215810] gpiochip_add:器件上的寄存 GPIO 0至31:GPIO
    [0.216040] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.216704] gpiochip_add:在器件上注册了 GPIO 32至63:GPIO
    [0.217307] gpiochip_add:寄存器件上的 GPIO 64至95:GPIO
    [0.217786] OMAP-GPIO 483220.GPIO:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000-SCM@210000/ pinmux@800/display_mux_pins 的 pctldev、延迟探针
    [0.221008] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/nand_flash_x8_default 的 pctldev,推迟 PE
    [0.225172] HW 断点:找到5 (+1保留)个断点和1个观察点寄存器。
    [0.225188] HW 断点:最大观察点大小为4字节。
    [0.2666667] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.267064] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点"/fixedreguler-v3_3D[0]的"GPIO"属性
    [0.267378] of _get_named_gpio_FLAGS:已解析节点'/fixedreguler-VTT[0]的'GPIO'属性-状态(-517)
    [0.267466] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/fixedregulator [0]的'GPIO'属性-状态(0)
    [0.271205] omap_i2c 44e0b000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c0000000-SCM@210000/ pinmux@800/i2c0_pins 的 pctldev、延迟探针
    [0.271256] omap_i2c 4802a000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/i2c1_pins_default 的 pctldev、延迟探针
    [0.271382]介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.271429] Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [0.27147] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.271478] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.271502] PTP 时钟支持已注册
    [0.271552] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.272438] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.272843]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
    [0.273836]时钟源:切换到时钟源 Timer1
    [0.282405] NET:注册协议系列2.
    [0.283048] TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
    [0.283113] TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
    [0.283187] TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
    [0.283326] UDP 哈希表条目:512 (顺序:1、8192字节)
    [0.283347] UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:1、8192字节)
    [0.283485] NET:注册协议系列1.
    [0.283819] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
    [0.283876] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.283882] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.283887] RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
    [0.283915] PCI:CLS 0字节、默认64
    [0.285984] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
    [0.291692] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [0.292317] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.292364]注册密钥类型 id_resolver
    [0.292371]注册的密钥类型 id_legacy
    [0.292449] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    [0.303283]退回:池大小:64页
    [0.303494]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要247)
    [0.303513]已注册 IO 调度程序 NOP
    [0.303523]已登记 IO 调度程序的截止日期
    [0.303635]注册的 IO 调度程序 cfq (默认值)
    [0.306728] pinctrl-single 44e10800.pinmux:pA f9e10800处199个引脚、尺寸796
    [0.309436] PWM 背光灯:GPIO 查找以启用消费类产品
    [0.309453] PWM 背光灯:使用器件树进行 GPIO 查找
    [0.309465] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/backlight[0]的'ENABLE-GPIO'属性
    [0.309474] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/backlight[0]的'ENABLE-GPIO'属性
    [0.309481] PWM 背光灯:使用查找表进行 GPIO 查找
    [0.309490] PWM 背光灯:查找 GPIO 使能失败
    [0.309509]未找到使用虚拟稳压器的背光电源
    [0.355962]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
    [0.358505] omap8250 44e09000.serial:未指定时钟速度:使用默认值:48000000
    [0.359194] 44e09000.serial: tmio 0x44e09000处的 ttyS0 (IRQ = 30、base_baud = 3000000)是8250
    [1.082800]控制台[ttyS0]已启用
    [1.086786] omap8250 48022000.serial:未指定时钟速度:使用默认值:48000000
    [1.095474] 48022000.serial: tmio 0x48022000处的 ttyS1 (IRQ = 31、base_baud = 3000000)是8250
    [1.104657] omap8250 481a6000.serial:未指定时钟速度:使用默认值:48000000
    [1.113281] 481a6000.serial: tmio 0x481a6000 (IRQ = 32、base_baud = 3000000)处的 ttyS3为8250
    [1.123098][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    [1.129102] 4832a000.dss 电源 VDDA_VIDEO 未找到、使用虚拟稳压器
    [1.136301] OMAP DSS 修订版2.0
    [1.139355] omapdss_dss 4832a000.dss:bound 4832a400.dispc (dispops dispc_component_ops)
    [1.148515]面板-dpi 显示:GPIO 查找以启用消费者功能
    [1.148530]面板-dpi 显示:使用设备树进行 GPIO 查找
    [1.148542] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点"/display[0]的'ENABLE-GPIO'属性
    [1.148550] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点"/display[0]的'ENABLE-GPIO'属性
    [1.148557] panel-dpi 显示:使用查找表进行 GPIO 查找
    [1.148566] panel-dpi 显示:查找 GPIO 启用失败
    [1.154957] loop:模块已加载
    [1.160472] libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [1.223896] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
    [1.230029] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:检测到的 phy 掩码 FFFFFFFE
    [1.236925] libphy: 4a101000.mdio:探测
    [1.240966] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[0]:器件4a101000.MDIO:00、驱动器 Micrel KSZ9031千兆位 PHY
    [1.251403] cpsw 4a100000.以太网:检测到的 MACID = 34:B1:F7:3D:b9:D5
    [1.258174] cpsw 4a100000.以太网:CPT:溢出检查周期850
    [1.266128] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [1.272358] i2c /dev/entries 驱动程序
    [1.277060] cputidle: enable-method 属性'ti、am4372'找到操作
    [1.284554] omap_hsmmc 48060000.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
    [1.284569] omap_hmc 48060000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.284622] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/ocp/mmc@48060000[0]'的'CD-GPIO'属性-状态(-517)
    [1.284630] omap_hmc 48060000.mmc:查找 GPIO CD 失败
    [1.284864] omap_hsmmc 4781000.mmc:GPIO 查找消费类 CD
    [1.284875] omap_hmc 4781000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.284885] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@47810000[0]的'CD-GPIO'属性
    [1.284894] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@47810000[0]的'CD-GPIO'属性
    [1.284901] OMAP_hsmmc 4781000.MMC:使用查找表进行 GPIO 查找
    [1.284910] omap_hmc 4781000.mmc:查找 GPIO CD 失败
    [1.284920] omap_hsmmc 4781000.mmc:GPIO 查找消费类 WP
    [1.284926] omap_hmc 4781000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.284933] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@47810000[0]的'WP-GPIO'属性
    [1.284940] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@47810000[0]的'WP-GPIO'属性
    [1.284947] omap_hmc 4781000.mmc:使用查找表进行 GPIO 查找
    [1.284954] omap_hmc 4781000.mmc:查找 GPIO WP 失败
    [1.325742] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
    [1.33774] NET:注册协议系列10.
    [1.344554] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
    [1.3498919] NET:注册协议系列17.
    [1.354749]注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [1.35933] OMA_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    [1.369456] omapdrm omapdrm.0:DMM 不可用、禁用 DMM 支持
    [1.376881][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    [1.383531][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    [1.434925]控制台:切换到彩色帧缓冲器器件100x30
    [1.457877] omapdrm omapdrm.0:fb0:omapdrm 帧缓冲器件
    [1.484048][DRM]在次要0上初始化 omapdrm 1.0.0 20110917
    [1.490619] GPIO 线路119 (SelEMMCorNAND)硬根输出/低电平
    [1.496708] gpiochip_add:在器件上注册了 GPIO 96至127:GPIO
    [1.497386] GPIO 线路136 (SelLCDorHDMI)硬接线输出/高电平
    [1.503431] gpiochip_add:器件上的寄存 GPIO 128至159:GPIO
    [1.503975] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
    [1.509145] GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
    [1.515294] gpiochip_find_base:找到510的新基座
    [1.515423] gpiochip_add:在器件:OMAP-GPMC 上注册了 GPIO 510至511
    [1.516259] OMAP2-nand 80000.nand:GPIO 查找消费类 Rb
    [1.516275] OMAP2-nand 80000.nand:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.516310] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/ocp/gpmc@50000000/nand@0、0[0]'的'RB-GPIO'属性-状态(0)
    [1.516357] Nand:找不到 NAND 器件
    [1.520127] OMAP2-nand 80000.nand:扫描失败、可能是总线宽度不匹配
    [1.527460] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/fixedreguler-VTT[0]的'GPIO'属性-状态(0)
    [1.559727] OMAP_i2c 44e0b000。i2c:100kHz 时的总线0修订版0.12
    [1.566742] OMAP-i2c 4802a000.i2c:100kHz 时的总线1修订版0.12
    [1.572936] omap_hsmmc 48060000.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
    [1.572950] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.573004] of_get_named_gpio_FLAGS:解析节点'/ocp/mmc@48060000[0]的'CD-GPIO'属性-状态(0)
    [1.573021] omap_hsmmc 48060000.mmc:获得 CD GPIO
    [1.577721] omap_hsmmc 48060000.mmc:GPIO 查找消费类 WP
    [1.577731] omap_hmc 48060000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.577741] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@48060000[0]的'WP-GPIO'属性
    [1.577749] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@48060000[0]的'WP-GPIO'属性
    [1.577756] omap_hmc 48060000.mmc:使用查找表进行 GPIO 查找
    [1.577765] omap_hmc 48060000.mmc:查找 GPIO WP 失败
    [1.615891] hctosys:无法打开 RTC 器件(rtc0)
    [1.628572] WLAN-en-regulator:正在禁用
    [1.632668] ALSA 器件列表:
    [1.635769]未找到声卡。
    [1.640099]正在等待根设备/dev/mmcblk0p2...
    [1.713045] mmc1:主机不支持读取只读开关、假设已启用写入
    [1.724452] mmc1:地址 AAAA 处的新高速 SDHC 卡
    [1.730574] mmcblk0:mmc1:AAAA SS08G 7.40 GiB
    [1.736655] mmcblk0:P1 P2
    [1.770307] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [1.778612] VFS:在设备179:2上安装了根(ext4文件系统)。
    [1.787217] devtmpfs:已安装
    [1.790684]释放未使用的内核内存:272K (c08e2000 - c0926000)
    [1.797355]此架构没有内核内存保护。
    [2.086733] systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
    [2.157269] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、13位熵可用)
    [2.171748] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、13位熵可用)
    [2.188292] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNU)
    [2.207407] systemd[1]:检测到架构 ARM。
    [2.235386] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [2.316964]随机:systemd-sysv-ge:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、15位熵可用)
    [2.351993] random:systemd-gpT-aut:uninitialized urandom read (16字节读取、16位熵可用)
    [2.36872]随机:systemd-gpT-aut:未初始化 urandom 读取(16字节读取、16位熵可用)
    [2.391031]随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、17位熵可用)
    [2.417257] random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、18位熵可用)
    [2.516658]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、21位熵可用)
    [2.526638]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、22位熵可用)
    [2.537325]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、22位熵可用)
    [2.825218] systemd[1]:sysinit.target:在 sysinit.target/start 上找到订购周期
    [2.833036] systemd[1]:sysinit.target:找到对 alignment.service/start 的依赖
    [2.840846] systemd[1]:sysinit.target:找到对 basic.target/start 的依赖
    [2.848211] systemd[1]:sysinit.target:找到了对 sockets.target/start 的依赖
    [2.855678] systemd[1]:sysinit.target:找到与 dbus.socket/start 的依赖关系
    [2.862854] systemd[1]:sysinit.target:找到对 sysinit.target/start 的依赖
    [2.870315] systemd[1]:sysinit.target:通过删除作业 alignment.service/start 来中断订购周期
    [2.879781] systemd[1]:删除了 alignment.service:作业 alignment.service/start 以从 sysinit.target/start 开始中断订购周期
    [2.914422] systemd[1]:sysinit.target:在 sysinit.target/start 上找到订购周期
    [2.922231] systemd[1]:sysinit.target:找到对 uim-sysfs.service/start 的依赖
    [2.930017] systemd[1]:sysinit.target:找到对 basic.target/start 的依赖
    [2.937331] systemd[1]:sysinit.target:找到了对 sockets.target/start 的依赖
    [2.944806] systemd[1]:sysinit.target:找到对 dbus.socket/start 的依赖项
    [2.951982] systemd[1]:sysinit.target:找到了对 sysinit.target/start 的依赖
    [2.959441] systemd[1]:sysinit.target:通过删除作业 uim-sysfs.service/start 来中断订购周期
    [2.968910] systemd[1]:已删除 uim-sysfs.service:作业 uim-sysfs.service/start 以从 sysinit.target/start 开始中断订购周期
    [3.010836] systemd[1]:创建的层系统层。
    [3.034759] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [3.064140] systemd[1]:已达到目标交换。
    [3.084397] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [3.114367] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [3.144331] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
    [3.164400] systemd[1]:侦听日志套接字。
    [3.199826] systemd[1]:正在启动加载内核模块...
    [3.247128] systemd[1]:正在安装临时目录...
    [3.254698] CMEMK 模块:参考 Linux 版本4.4.41
    [3.274231]未指定物理内存
    [3.298853] systemd[1]:正在启动安装虚拟控制台...
    [3.314075] cmemk 已初始化
    [3.337804] cryptodev:已加载驱动程序1.8。
    [3.358647] systemd[1]:正在开始重新装载根和内核文件系统...
    [3.422628] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [3.459355] systemd[1]:开始为当前内核创建所需静态设备节点列表...
    [3.514176] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    [3.538360] systemd[1]:正在安装调试文件系统...
    [3.574660] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
    [3.594403] systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。
    [3.619061] systemd[1]:正在启动日志服务...
    [3.651378] systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
    [3.695457] systemd[1]:创建的层系统-串行\x2dgetty.slice。
    [3.734329] systemd[1]:已达到目标路径。
    [3.744529] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    [3.785824] systemd[1]:创建的层 system-Getty.slice。
    [3.805430] systemd[1]:创建的层用户和会话层。
    [3.834290] systemd[1]:已达到目标层面。
    [3.854437] systemd[1]:侦听名为 Pipe 的/dev/initctl 兼容性。
    [3.899731] systemd[1]:已安装调试文件系统。
    [3.924378] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [3.944272] systemd[1]:挂载的临时目录。
    [3.964791] systemd[1]:已启动日志服务。
    [5.290212] systemd-journale[115]:已收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
    [6.494413] OMA_WDT:OMAP 看门狗定时器修订版0x01:初始超时60秒
    [6.692271] RTC rtc0:44e3e000。RTC:dev (254:0)
    [6.692307] OMAP_RTC 44e3e000。RTC:RTC 内核:将44e3e000。RTC 注册为 rtc0
    [6.709346] remoteproc0:wkup_m3可用
    [6.713827] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中,并被视为实验。
    [6.818026] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
    [6.834959] wkup_m3_IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:无法获取 rproc 句柄
    [6.844098] wkup_m3_IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:无法获取 rproc 句柄
    [6.928815] ov2659 0-0030:GPIO 查找消费类断电
    [6.928839] ov2659 0-0030:使用器件树进行 GPIO 查找
    [6.928852] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/i2c@44e0b000/ov2659@30[0]的'Pwrdn-GPIOs'属性
    [6.928862] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/i2c@44e0b000/ov2659@30[0]的'Pwrdn-GPIO'属性
    [6.928869] ov2659 0-0030:使用查找表进行 GPIO 查找
    [6.928877] ov2659 0-0030:查找 GPIO 断电失败
    [6.946917] ov2659 0-0030:传感器检测失败(3030、0)
    [6.952927] ov2659 1-0030:GPIO 查找消费类断电
    [6.952942] ov2659 1-0030:使用器件树进行 GPIO 查找
    [6.952955] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/i2c@4802a000/ov2659@30[0]的'Pwrdn-GPIOs'属性
    [6.952964] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/i2c@4802a000/ov2659@30[0]的'Pwrdn-GPIO'属性
    [6.952971] ov2659 1-0030:使用查找表进行 GPIO 查找
    [6.952980] ov2659 1-0030:查找 GPIO 断电失败
    [6.996351] remoteproc0:为 wkup_m3加电
    [7.001737] remoteproc0:引导 FW 映像 AM335x-pm-firmware.elf、大小217280
    [7.073646] ov2659 1-0030:找到 OV2656传感器
    [7.131815] remoteproc0:远程处理器 wkup_m3现已启动
    [7.137597] wkup_m3_IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:CM3固件版本= 0x192
    [7.192450] ov2659 1-0030:已注册 ov2659 1-0030传感器驱动器!!
    [7.214755] CAN 器件驱动程序接口
    [7.286777] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/i2c@4802a000/tlv320aic3106@1b[0]的'GPIO-reset'属性
    [7.304317] pixcir_ts 1-005C:用于消费类器件的 GPIO 查找
    [7.304337]像素 cir_ts 1-005C:使用器件树进行 GPIO 查找
    [7.304350] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/i2c@4802a000/PIXcir_ts@5c[0]的'attb-gpio'属性
    [7.304435] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/ocp/i2c@4802a000/PIXcir_ts@5c[0]的'attb-gpio'属性-状态(0)
    [7.3045500] pixcir_ts 1-005C:用于消费类复位的 GPIO 查找
    [7.304510]像素 cir_ts 1-005C:使用器件树进行 GPIO 查找
    [7.304519] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/i2c@4802a000/PIXcir_ts@5c[0]的'set-GPIO'属性
    [7.304527] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/i2c@4802a000/pixcir_ts@5c[0]的'reset-GPIO'属性
    [7.304533]像素 cir_ts 1-005C:使用查找表进行 GPIO 查找
    [7.304542]像素 cir_ts 1-005C:查找 GPIO 复位失败
    [7.314662]输入:像/devices/platform/44000000.ocp/4802a000.i2c/i2c-1/1-005c/input/input0一样像素 cir_tangoc
    [ 7.326201] c_CAN_platform 481cc000.can: c_CAN_platform 设备已注册(regs=fa1cc000、IRQ=155)
    [7.477038] OMAP_rng 48310010.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
    [7.918594] OMAP-DES 53701000.des: OMAP DES 硬件加速器版本:0.33
    [7.996269] ALG:skcipher:setkey 在 ECG-DES-OMAP 的测试5上失败:flags=100
    [8.074397] ALG:skcipcip-ddst:setkey 在 ECG-DES-OMAP 的测试5上失败:flags=100
    [8.105749] ALG:skcipcip-ddst:setkey 在 ECG-DES-OMAP 的测试5上失败:flags=100
    [8.235538] OMAP-AES 53501000.AES:OMAP AES 硬件加速器修订版:0.1
    [8.576914] OMAP-SHIM 53100000.sham:OMAP 修订版0.0上的硬件加速器
    [8.587967] ti-prusss 54400000.pruss:创建 PRU 内核和其他子平台器件
    [8.679817] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/matrix 键盘@0[0]'的'ROW-GPIO'属性-状态(0)
    [8.679856] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/matrix 键盘@0[1]'的'ROW-GPIO'属性-状态(0)
    [8.679882] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/matrix 键盘@0[2]'的'row-GPIO'属性-状态(0)
    [8.679897] of_get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/matrial_keypad@0[0]的'col-GPIO'属性-状态(0)
    [8.679916] of_get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/matrial_keypad@0[1]'的'col-GPIO'属性-状态(0)
    [8.680313]输入:Matrix 键盘@0 AS /devices/platform/matrix_keypad@0/input/input1
    [8.723547] IRQ:找不到/ocp/pruss_wrapper@54426000/prusss@54400000/INTC@54420000的 IRQ 域!
    [8.869049] IRQ: No IRQ domain found for /ocp/pruss_wrapper@54426000/prusss@54400000/INTC@5442000!(未找到的 IRQ 域54426000/prusss 54400000/INTC 5442000!)
    [8.982142] ti-pruss 54440000.pruss:创建 PRU 内核和其他子平台器件
    [9.098568] IRQ:找不到/ocp/pruss_wrapper@54426000/prusss@54440000/INTC@54460000的 IRQ 域!
    [9.191653] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/sound@0[0]的'sple-audio-card, hp-det-gpio'属性
    [9.191675] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/sound@0[0]的'sple-audio-card、mic-det-gpio'属性
    [9.205007] IRQ: No IRQ domain found for /ocp/pruss_wrapper@54426000/prusss@54440000/INTC@54460000!
    [9.216660] ASOC-simple card sound@0:tlv320aic3x-hifi <->4803c000.McASP 映射正常
    [9.343274] remoteproc1:54434000.pru0可用
    [9.358824][DRM]在次要版本1上初始化 PVR 1.14.3699939 20110701
    [9.427839] PM:引导加载程序不支持仅 RTC!
    [9.471182] remoteproc1:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [9.556443] remoteproc1:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
    [9.748335] remoteproc1:registered virtio0 (类型7)
    [9.753606] PRU-rproc 54434000.pru0:PRU rproc 节点/ocp/pruss_wrapper@54426000/prusss@54400000/pru0@54434000探测成功
    [9.774013] FAT-FS (mmcblk0p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    [9.886443] remoteproc2:54438000.pru1可用
    [9.891449] remoteproc2:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [10.041390] remoteproc2:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
    [10.176045] remoteproc2:registered virtio1 (类型7)
    [10.181203] PRU-rproc 54438000.pru1:PRU rproc 节点/ocp/pruss_wrapper@54426000/prusss@54400000/pru1@54438000探测成功
    [10.304704] remoteproc3:54474000.pru0可用
    [10.309710] remoteproc3:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [10.440201] remoteproc3:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
    [10.512279] remoteproc3:注册的 virtio2 (类型7)
    [10.554074] PRU-rproc 54474000.pru0:PRU rproc 节点/ocp/pruss_wrapper@54426000/prusss@54440000/pru0@54474000探测成功
    [10.653604] remoteproc4:54478000.pru1可用
    [10.705351] remoteproc4:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [10.752457] remoteproc4:二进制格式尚未最终确定、并且尚未保证向后兼容性。
    [10.818135] remoteproc4:registered virtio3 (类型7)
    [10.82331] PRU-rproc 54478000.pru1:PRU rproc 节点/ocp/pruss_wrapper@54426000/prusss@54440000/pru1@54478000探测成功
    [12.521327] remoteproc1:为54434000.pru0加电
    [12.574984] remoteproc1:引导 FW 映像 AM437X-pru1_0-FW、大小为81680
    [12.581817] ti-prusss 54400000。pruss: configured system_events = 0x000000030000 intr 通道= 0x00000005 host_intr = 0x00000005
    [12.665668] remoteproc1:远程处理器54434000.pru0现已启动
    [12.672245] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-PRU addr 0x20
    [12.694025] virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机状态
    [12.714677] remoteproc2:为54438000.pru1加电
    [12.720106] remoteproc2:引导 FW 映像 AM437X-pru1_1-FW、大小为80740
    [12.754071] ti-prusss 54400000。pruss: configured system_events = 0x0000000c0000 intr 通道= 0x0000000a host_intr = 0x0000000a
    [12.794437] remoteproc2:远程处理器54438000.pru1现已启动
    [12.800985] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-PRU addr 0x21
    [12.823868] virtio_rpmsg_bus virtio1:rpmsg 主机处于联机状态
    [12.835310] remoteproc3:为54474000.pru0加电
    [12.840705] remoteproc3:引导 FW 映像 AM437X-pru0_0-FW、大小为79680
    [12.874158] ti-prusss 54440000.pruss:已配置 system_events = 0x000000030000 intr 通道= 0x00000005 host_intr = 0x00000005
    [12.924342] remoteproc3:远程处理器54474000.pru0现已启动
    [12.930888] virtio_rpmsg_bus virtio2:创建通道 rpmsg-PRU addr 0x1E
    [12.943959] virtio_rpmsg_bus virtio2:rpmsg 主机处于联机状态
    [12.96435] remoteproc4:为54478000.pru1加电
    [12.96978] remoteproc4:引导 FW 映像 AM437X-pru0_1-FW、大小为80560
    [13.004111] ti-prusss 54440000.pruss:已配置 system_events = 0x0000000c0000 intr 通道= 0x0000000a host_intr = 0x0000000a
    [13.044326] remoteproc4:远程处理器54478000.pru1现已启动
    [13.050879] virtio_rpmsg_bus virtio3:创建通道 rpmsg-PRU addr 0x1f
    [13.073870] virtio_rpmsg_bus virtio3:rpmsg 主机处于联机状态
    [13.152511] rpmsg_PRU rpmsg0:新的 rpmsg_PRU 器件:/dev/rpmsg_pru32
    [13.175007] rpmsg_PRU rpmsg1:新的 rpmsg_PRU 器件:/dev/rpmsg_pru33
    [13.195123] rpmsg_PRU rpmsg2:new rpmsg_PRU device:/dev/rpmsg_pru30
    [13.215049] rpmsg_PRU rpmsg3:新的 rpmsg_PRU 设备:/dev/rpmsg_pru31
    [13.651477] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [13.658518] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [13.668799] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [13.703404] dwc3 48390000.usb: OTG:注册的主主机 xhci-hcd.0.auto
    [13.731259] dwc3 48390000.usb: OTG:已注册共享主机 xhci-hcd.0.auto
    [13.760380] dwc3 48390000.usb: OTG:直到小工具寄存器才启动
    [13.819636] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI 主机控制器
    [13.921703] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:注册新 USB 总线、分配总线编号1
    [14.011862] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: HCC params 0x0238f06d HCI version 0x100 quirks 0x00210010
    [14.129364] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: IRQ 261、IO 内存0x483d0000
    [14.20539]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [14.242224]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    [14.268449] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI 主机控制器
    [14.294474] PVR_K:UM DDK-(3699939)和 KM DDK-(3699939)匹配。 [确定]
    [14.326131] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:新 USB 总线已注册、分配的总线编号2
    [14.382538] USB USB2:我们不知道该主机的 LPM 算法、因此禁用了 LPM。
    [14.442252]集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
    [14.459951]集线器2-0:1.0:检测到1个端口
    [14.646564] NET:注册协议系列15.
    [14.822010]随机:非阻塞池已初始化
    [14.843282]蓝牙:内核版本2.21
    [14.915828] NET:注册协议系列31.
    [14.974364]蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始化
    [14.980788]蓝牙:HCI 套接字层已初始化
    [15.071662]蓝牙:已初始化 L2CAP 套接字层
    [15.113697]蓝牙:SCO 插座层已初始化
    [15.430290]正在初始化 XFRM netlink 套接字
    [15.446867] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
    [15.452242] net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.4
    [15.488226]净 eth0:ALE 表大小1024
    [15.605597] net eth0:Phy found:id is:0x221622
    [15.676198] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪


    ######## 在加载 wlcore 模块时:

    根目录@AM437X-EVM:~# CD /usr/share/wl18xx
    root@AM437X-EVM:/usr/share/wl18xx。/load_wlcore.sh
    [3102.145956]加载从 Linux 版本 R8.7_SP1-0-g13c25bc 回移植的模块
    [3102.153163]背端口由 backports.git R8.7_SP2-0-gd4777ef 生成
    [3102.399641] cfg80211:已更新世界监管域:
    [3102.40533] cfg80211:DFS 主设备区域:未设置
    [ 3102.410814] cfg80211:(start_freq - end_freq @带宽)、(max_antenna_gain、max_EIRP)、(dfs_cac_time)
    [2.431035295] cfg80211:(2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    [3102.443424] cfg80211:(2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz、92000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    [3102.481538] cfg80211:(2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    root@AM437X-EVM:/usr/share/wl18xx #[3102.498263] cfg80211:(5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    [3102.51084] cfg80211:(5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
    [3102.523616] cfg80211:(5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
    [3102.533667] cfg80211:(5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    [3102.543544] cfg80211:(57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz)、(N/A、0 MBM)、(N/A)

    root@AM437X-EVM:/usr/share/wl18xx
    root@AM437X-EVM:/usr/share/wl18xx。/sta_start.sh
    root@AM437X-EVM:/usr/share/wl18xx 成功初始化 wpa_supplicant
    无法读取接口 wlan0标志:无此类设备
    nl80211:驱动程序不支持身份验证/关联或连接命令
    nl80211:deinit ifname=wlan0 disabled_11b_RAites=0
    无法读取接口 wlan0标志:无此类设备
    wlan0:无法初始化驱动程序接口

    root@AM437X-EVM:/usr/share/wl18xx



    ######## 调用 lsmod 输出:

    root@AM437X-EVM:/usr/share/wl18xx lsmod
    模块 使用的大小
    wlcore_SDIO 6773 0
    wl18xx 86767 0
    wlcore 187146 1 wl18xx
    mac80211 489106 2 wl18xx、wlcore
    cfg80211 224571 3 mac80211、wl18xx、wlcore
    压实 2337 4 cfg80211、mac80211、wl18xx、wlcore_SDIO
    CBC 2324 0
    xfrm_user 22350 2.
    xfrm4_tunnel 2040 0
    ipcomp 2257 0
    xfrm_ipcomp 4183 1 ipcom
    支持4. 6466 0
    AH4. 5627 0
    蓝牙 326657 2.
    AF_KEY 26150 0
    xfrm_algo 6970 5 AH4、esp4、af_key、xfrm_user、xfrm_ipcomp
    BC_example 7122 0
    xhci_plat_hcd 5247 0
    xhci_hcd 112767 1 xhci_plat_hcd
    子内核 194759 2 xhci_plat_hcd、xhci_hcd
    rpmsg_PRU 4958 0
    Virtio_rpmsg_BUS 12340 1 rpmsg_PRU
    图3 65271 0
    UDC_CORE 12063 1 dwc3
    TI_AM335x_ADC 5655 0
    Kfifo_buf 3163 1 ti_am335x_adc
    Pm33xx 5577 0
    PRU_rproc 11796 4.
    PRUSS_INTC 7163 5 PRU_rproc
    SHA512_通用 9903 0
    SND_SoC_simple_card 7712 0
    SHA512_ARM 12079 0
    TI_EMIF_SRAM 6242 1 pm33xx
    MD5 1897 0
    SHA1_generic 2621 0
    SHA1_ARM_NEON 6261 0
    SHA1_ARM 3862 1 SHA1_ARM_NEON
    矩阵键盘 6769 0
    Matrix_keymap 2881 1 matrix 键盘
    高斯 10892 1 PRU_rproc
    pvrsrvkm 406839 5 bc_example
    AM437x_pruss_wrapper 2953 0
    OMA_AES_DRIVER 19488 0
    OMAP-DES 11385 0
    OMAP-SHIM 21513 0
    dwc3_OMAP 4926 0
    Extcon 14097 2 dwc3、dwc3_OMAP
    OMA_Rng 4759 0
    AM437X_VPFE 24440 0
    RNG_CORE 7474 1 OMAP-Rng
    C_CAN_platform 6590 0
    C_CAN 9514 1 c_CAN_platform
    像素 cir_i2c_ts 6570 0
    SND_SoC_tlv320aic3x 48260 1.
    CAN_DEV 12187 1 c_can
    ov2659. 9532 1.
    wkup_m3_IPC 8150 1 pm33xx
    wkup_m3_rproc 3669 1.
    远程处理器 26773 4个大圆、wkup_m3_rproc、pru_rproc、wkup_m3_ipc
    RTC_OMAP 8272 1.
    Virtio 7614 2 remoteproc、virtio_rpmsg_bus
    Virtio_ring 12163 2 remoteproc、virtio_rpmsg_bus
    TI_AM335x_TSC 5901 0
    OMA_WDT 4634 0
    TI_AM335x_tscadc 6098 2 ti_am335x_adc、ti_am335x_tsc
    SH_FQ_CODEL 8161 2.
    cryptodev 37943 2.
    cmemk 34448 0


    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vimal:

    我无法查看与正在插入的 wl18xx 驱动程序相关的日志。 您能否按照脚本中的操作手动加载模块、并检查您是否可以看到与 wl18xx 相关的内核日志。 这些日志可以提供线索。 您是否还确保固件存在于/lib/firmware 文件夹中?