This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:Infoadas 示例无布局

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600415/tda2evm5777-infoadas-example-no-layouts

器件型号:TDA2EVM5777

您好!

当我尝试 Infoadas 示例 LVDS-VIP-single-cam 时、我收到 ERR:未找到布局

我尝试在/opt/infoadas/bin/layouts.xml 和 layouts-lcd10.xml 中为 VIP 单凸轮添加布局、但仍然显示 ERR:未找到布局

我添加了这样的布局

                         
           
                                          
                                                              
                               预览                   
                               5、5                 
                               952x532         
                               HDMI                
                                                         
                                                                
         

我是否需要更改代码中的任何内容以使其正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ganesh、

    我已将您的问题转交给 INFOADAS 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    出现此错误是因为布局文件未指定布局节点。
    但窗口系统使用默认大小和位置作为布局参数。

    您可以安全地忽略此消息。
    如果无法使用例正常工作、则表示捕获存在问题。
    运行统计数据菜单并检查接收到多少个缓冲区、显示了多少个缓冲区等

    Nikhil D