This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CCStudio-Sitara:不同的内核映像使用情况

Guru**** 2585935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602092/linux-ccstudio-sitara-different-kernel-images-usage

器件型号:CCSTUDIO-Sitara

工具/软件:Linux

您好!

我对 SDK 中不同类型的内核映像感到困惑。

Sitra SDK 中生成的内核映像很少。:

1. vmliux,位于顶部内核目录中。 我 想、这是用于调试内核。 我们将其作为调试符号加载到 CCS 中? 我是对的吗?

2 arch/arm/boot 目录中的.zImage。  我能够成功引导它。 它是3.6 MB。 尽管我使用调试符号重建内核、但我认为

它不包含调试指令。 我是对的吗?

3、镜像、位于 arch/arm/boot 目录中。 我尝试引导它、但遇到错误映像错误? 它是9.9 MB。 这是什么?

4. vmlinux.bin,我使用“objcopy -O binary vmlinux vmlinux.bin”命令(objcopy of toolchain)创建,也是9.9 MB。 与中的图像相同

ART/ARM/BOOT。 它也不能启动、从而导致图像错误。

实际上、我正在尝试使用 CCS 和 JTAG 来调试内核、但我失败了。  应该引导哪个映像? 如何处理不良图像错误?  如何调试内核?

非常感谢您的任何帮助。

餐巾温泉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。