This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:RS485驱动程序

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602083/linux-am3358-rs485-driver

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

您好!

我想在 TI Sitara AM335x 上使用 RS485。 我一直在阅读上一篇文章、我不确定要使用的驱动程序。 8250 OMAP 驱动程序是否真正(并完全)支持 RS485? 是否最好使用以前的 OMAP-serial 驱动程序?

感谢 您的建议

Borja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Borja、

    是的、8250 OMAP 支持 RS485。 有关更多详细信息、请访问以下链接:
    e2e.ti.com/.../408682
    processors.wiki.ti.com/.../Sitara_Linux_UART_-_Switching_to_8250_Driver

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tsvetolin:

    感谢您的快速响应。

    我有点困惑、因为在上一篇文章中、有一句话是、该驱动程序不适用于 RS485 (其他人说它可以用于此任务)。 我不知道这些问题是否已得到解决。

    e2e.ti.com/.../458398

    此摘录已从上一链接(2016年6月)粘贴
    "我当然知道要更新我们的串行驱动程序、但是8250驱动程序不支持 RS-485这一事实是一个主要的限制。 我刚花了大约8个小时尝试调试为什么我的 RS-485端口工作正常、直到我更新到最新的2.00.01.07内核。 事实上、我必须禁用8250器件驱动程序平台并在内核配置中启用旧的 OMAP-serial 器件驱动程序。 我现在已经开始运行了。"


    e2e.ti.com/.../527378

    e2e.ti.com/.../458398

    感谢您的 ADVADE