This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6638K2K:PUCCH 接收器(使用 BCP)输出在6670和 K2L 器件中是不同的

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602064/tci6638k2k-pucch-receiver-using-bcp-output-is-different-in-6670-and-k2l-devices

器件型号:TCI6638K2K

你(们)好

我正在为使用 BCP 在6670和6638 (K2K)器件上进行处理的 PUCCH 接收器测试 LTELIB 项目。 我正在测试 PUCCH 格式2处理。

观察到、在这两种情况下、BCP 输入(模块接头和有效载荷)是相同的、但 BCP 输出是不同的。  

6670中的 BCP 输出正确、而6638器件中的 BCP 输出错误。

如果6670和6638之间的 BCP 硬件/配置有任何差异、有人能帮我吗?  

是否有描述类似问题的勘误表? 有人以前遇到过此问题吗?

期待您的帮助...

此致

Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rao、

    我已将此事转交给专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev