This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:连接 K2G ICE 上未使用的焊球

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600975/66ak2g02-connection-of-unused-balls-on-k2g-ice

器件型号:66AK2G02

K2G ICE 上有多个未使用焊球的连接与数据表建议不同。  您能确认我应该关注哪些内容吗?

1、 K2G ICE 在 L24、M24、K23和 K22上具有1K 上拉和下拉电阻、即使数据表第4.5节中没有提到这些上拉和下拉电阻器。  (MLBP_SIG_P 和 N、MLBP_DAT_P 和 N)。  这些是必需的吗?  

2、 K2G ICE 不是按照数据表表表表4-29中的要求拉取 AD25和 AC25、而是使用100欧姆电阻器将它们连接在一起。  是否建议这样做?

与 数据表中的表4-29相反、AE6和 AE9被拉至高电平、AD6和 AD9被拉至低电平。 这是怎么回事?

4. K2G ICE 中有其他东西与数据表相矛盾(AE24和 AD24 (DDR_CLK_P 和 DDR_CLK_N)上无上拉/下拉、L2 (RSV6)上无上拉/下拉等)。我认为这些在 K2G ICE 上是完全错误的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Debora、

    我将了解这些内容、但如果用户指南或参考设计与数据手册之间存在任何错位、建议遵循器件数据手册、因为该手册更新(已清除错误)的频率最高。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Debora、

    很抱歉耽误你的时间。

    1. ICE 板上未正确连接这些组件。 您应遵循数据手册中的建议。 对于这些焊球、L24、M24、K22和 K23、您可以在表4-28中看到。 引脚多路复用、即这些器件没有引脚配置寄存器、因此它们应遵循第4.5节"未使用引脚的连接"中的以下注释:
    注释
    不带焊盘配置寄存器的所有其它未使用的信号焊球可保持未连接状态。

    K2G 原理图检查清单中也没有特别注意事项。

    2.再次遵循数据手册。

    3.请参阅第7.1.2.3.2节16位 DDR3L 接口:
    '当不使用全部或部分 DDR EMIF 时、处理未使用引脚的正确方法是通过1k Ω 电阻将 DDR3_DQS*_Pi 引脚接地、并通过1k Ω 电阻将 DDR3_DQS*_Ni 引脚连接到相应的 DVDD_DDR 电源。 这需要针对未使用的每个字节来完成。 尽管这些信号具有内部上拉和下拉电阻、但外部上拉和下拉电阻可提供额外的保护、防止外部电气噪声导致信号活动。"
    AE6 - DDR3_DQS2_P -通过1k Ω 电阻接地
    AE9 - DDR3_DQS3_P -通过1k Ω 电阻接地
    AD6 - DDR3_DQS2_N -通过一个1k Ω 电阻器连接到相应的 DVDD_DDR 电源
    AD9 - DDR3_DQS3_P -通过一个1k Ω 电阻器连接到相应的 DVDD_DDR 电源

    4.您的理解是正确的。 数据手册是最新的文档、因此是最准确的。

    此致、
    Yordan