This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM385:可以#39;t 找到 VIN[1]B_Vsync 和 VIN[1]B_Hsync 引脚

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602021/dm385-can-t-find-the-vin-1-b_vsync-and-vin-1-b_hsync-pin

器件型号:DM385

尊敬的工程师

我想将4个8位 Y/C 多路复用720p30摄像头连接到 VIN[0]A / VIN[0]B / VIN[1]A / VIN[1]B

VIN[0]A / VIN[0]B / VIN[1]A 正常、但 VIN[1]B_Vsync VIN[1]B_Hsync 没有引脚

是否应将 VIN[1]B 与嵌入式同步接口连接?

 

提前感谢

轩尼诗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在离散同步输入模式中、不可能获得4通道多路复用输入。

    请使用嵌入式同步输入进行多路复用输入。

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的快速响应。

    澄清:
    VIN[0]A /VIN[0]B /VIN[1]A:离散同步接口(因为这些输入具有各自的 HSYNC 和 Vsync)
    VIN[1]B:嵌入式同步接口

    对吧?

    轩尼诗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用多路复用输入? 如果是、请勿在任何端口上使用分立式同步输入。

    Rgds、
    Brijesh