This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5K2E04:bootz 问题,卡在启动内核上。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5K2E04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601167/linux-am5k2e04-bootz-problem-stuck-at-starting-kernel

器件型号:AM5K2E04

工具/软件:Linux

我想使用 bootz 命令从 tftp 启动内核、我就是这样做的:

TFTP 87000000 skern-k2e.bin   

Netcp@24000000等待 SGMII 自动协商完成。 完成
使用 netcp@24000000器件
来自服务器10.103.110.164的 TFTP;我们的 IP 地址为10.103.110.122
文件名'skern-k2e.bin'.tftp 88080000 k2-fw-initrd.cpio.gz

Netcp@24000000等待 SGMII 自动协商完成。 完成
使用 netcp@24000000器件
来自服务器10.103.110.164的 TFTP;我们的 IP 地址为10.103.110.122
文件名"K2-FW-initrd.cpio.gz"。
加载地址:0x88080000
正在加载:##########
        1.2 MIB/s
完成
传输的字节= 64925 (fd9d 十六进制)
=> tftp 88000000 keystone-k2e-evm.dtb

Netcp@24000000等待 SGMII 自动协商完成。 完成
使用 netcp@24000000器件
来自服务器10.103.110.164的 TFTP;我们的 IP 地址为10.103.110.122
文件名"keystone-k2e-evm.dtb"。
加载地址:0x88000000
正在加载:######
        7.8 KiB/s
完成
传输的字节= 44440 (ad98十六进制)
=> tftp 82000000 zImage

Netcp@24000000等待 SGMII 自动协商完成。 完成
使用 netcp@24000000器件
来自服务器10.103.110.164的 TFTP;我们的 IP 地址为10.103.110.122
文件名'zImage'。
加载地址:0x82000000
正在加载:############################################################################
        ####################################################
        ####################################################
        ####################################################
        ####################################################
        ####################################################
        ####################################################
        ####################################################
        ####################################################
        ####################################################
        ##############################     443.4 KiB/s
完成
传输的字节= 3490760 (3543c8十六进制)
bootz 82000000 88080000:fd9d 88000000
内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x3543c8]
###展开的设备树 blob、88000000
  使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
  正在将 Ramdisk 加载到8fff0000,结束8ffd9d... 好的
  正在将设备树加载到8ffe2000,结束位置8ffed97... 好的

正在启动内核...

然后我卡在这里。