This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TMS320DM8148:创建 dm814x_hdvpss.xem3

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601447/starterware-tms320dm8148-creation-of-dm814x_hdvpss-xem3

器件型号:TMS320DM8148

工具/软件:Starterware

我需要更改并创建 dm814x_hdvpss.xem3。  

为此、我需要以下文件:

TI_CGT_TMS470_4.9.2
BIOS_6_33_02_27_eng
xdctools_3_23_01_37_eng
IPC_1_24_01_24

谢谢

工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    HDVPSS 源代码处于 NDA 状态。 因此、如果要更改和构建代码、则需要使用该代码。
    你那是吗?

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有 HDVPSS 源代码、需要更改。 但我找不到 ti_cgt_tms470_4.9.2文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您使用的是哪种软件包?

    此致、

    Anuj

    Pathpartner Technology Pvt Ltd