This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:如何在 VSDK2.12中启用 IP 地址

Guru**** 2581595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601014/tda3-how-to-enable-ip-address-in-vsdk2-12

器件型号:TDA3

您好!

我将使用 VISION SDK 2.12。 我已在 NDK_CONFIG.cfg 中启用静态 IP。 启动器件后、我发现 IP 地址设置为"none"、而不是192.168.1.200。 如何在 VSDK 2.12中启用 IP 地址?

提前感谢、

Navinprasha.rr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    电路板连接到的 PC 应位于同一子网中。 您能确保它已经完成吗?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它们位于同一子网中。

    此致、
    Navinprasha.rr
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已与网络专家取得联系以寻求帮助。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Navinprashath、

    在构建配置文件(configs/tda2xx_EVM_BIOS_All/cfg.mk)中、您尚未启用 NDK_PROC_TO_USE。

    确保将其设置为要用于联网的内核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasad、您好!

    在构建配置文件(configs/tda3xx_evm_BIOS_all/cfg.mk)中、我已将 NDK_PROC_TO_USE 设置为 ipu1_1。 问题仍然存在。

    此致、
    Navinprasha.rr
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 Linux 编译还是仅 BIOS 编译?

    另外、请告诉我平台(TDA2xx 或 TDA3xx)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasad、您好!

    我使用的是 TDA3xx、它是 BIOS 构建。

    此致、
    Navinprasha.rr
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Navinprashath、

    确保 FATFS_PROC_TO_USE 设置为 none。 在 TDA3xx 上、FATFS 和 NDK 不能同时运行。
    您可以在下面的 autoruls_footer_cfg.mk 中看到

    编号
    #对于 TDA3xx、当启用 NDK 时、由于 MMCSD 与 RGMII0冲突、不能使用 FATFS。
    #要同时使用 MMCSD 和 NDK、需要使用 RGMII1子板。
    编号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasad、您好!

    感谢您的解决方案。 现在、我能够执行 Ping 操作。 当我尝试使用 DCC 工具读取寄存器值时、所有值都为零。 我也无法更新这些值。 我们使用的是 OV10640传感器和我给出的10640传感器 ID。

    此致、
    Navinprasha.rr
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Navinprasave,

    遗憾的是、我没有传感器专业知识。
    我建议您启动新的线程。 成像专家将能够为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navin、

    您正在使用哪个 DCC 工具版本? 请使用最新版本、我想最新版本是3.0。  

    另外、在尝试读取寄存器时、您是否在 DCC 工具中看到任何错误? 您是否在 UART 控制台上看到任何关于已接收消息的消息?

    Rgds、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh、

    我们使用的是 DCC 版本2.1。 我在 UART 控制台上看不到任何消息。 在寄存器视图中、如果我刷新、我不会看到任何错误、但在存储器视图中、如果我尝试读取某些寄存器、则会抛出(MemoryBuf = NULL)错误。

    此致、
    Navinprasha.rr
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Navin、

    我刚刚尝试在2.12版本上使用 DCC、它工作正常。

    您是否在 DCC 工具窗口顶部的小文本框中放置了正确的 ipaddr?

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh、

    我已输入正确的 IP 地址、并且能够从 PC ping IP 地址。 我已将传感器 id 指定为10640。

    此致、
    Navinprasha.rr
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否分享您看到的错误的屏幕截图?

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    我已添加错误的快照。

    此致、

    Navinprasha.rr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Navin、

    您能否检查 vision_sdk\include\link_api\networkctrl_if.h 中的宏 network_CTRL_Server_port 的值?
    必须将其设置为7000、否则 DCC 工具将不起作用。 您可以尝试使用此端口号吗?

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh、

    通过将 network_CTRL_Server_port 的值设置为5000、DCC 即可工作。

    此致、
    Navinprasha.rr
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我以为我们使用的是7000。 无论如何、谢谢。

    此致、
    Brijesh