This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8148:TMS320DM8148

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601696/tms320dm8148-tms320dm8148

器件型号:TMS320DM8148

尊敬的 TI 专家:  

我使用的是 DM814x 处理器、我正在尝试监控温度。 我正在执行一些测试、希望查看温度是否有任何变化。  

在查看不同论坛时、我发现我们可以通过读取 BANDGAP0_CTRL 寄存器的位8至15来监测温度、但我在 DM814x (TRM 或数据表)的任何文档中都找不到任何此类寄存器。 我想问一下、814x 是否支持此功能、如果支持、如何访问此寄存器?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    AFAIK、没有内部温度传感器。 您可能必须在设计中添加一个。

    如前所述、TI 决定从修订版 B 中删除上述寄存器的详细信息

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、

    另请参阅以下 e2e 线程:

    e2e.ti.com/.../598875

    此致、
    帕维尔