This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:AM5728 Gstreamer 插件编译问题- gst-plugin-dsp66创建了 libgstdsp66.so、系统未找到该元素

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601632/linux-am5728-am5728-gstreamer-plugin-compiled-issue---gst-plugin-dsp66-created-libgstdsp66-so-and-system-not-found-the-element

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

尊敬的 TI 专家:

我从  http://git.ti.com/processor-sdk/gst-plugin-dsp66下载了 GST-PLUGE-dsp66源代码 并对其进行了编译。

然后、我替换 AM5728目标板中的相同名称文件、并输入命令"GST-Inspect -1.0 dsp66videokerner"、系统未找到该元素。

如何解决此问题? 请帮我,谢谢!

我的编译脚本正在跟踪并成功编译。

gst_modules="gstreamer gst-plugin-base gst-plugin-gst-gst-plugin-libav gst-plugin-dsp66"
gst_CONF=(""-禁用-pango -禁用-ivorbis""-禁用-libdif-pngpngpng """
) log_path=$pWD/Cl-log v-log_export=$57gdsp_sdk/linux_remot_remote_remote_port=


$probure_sdk/linux-port_remote_remote_remote_remote_remote_port_sdk/linux-port_directorpage=$premote_remote_remote_port_sdk/linux-port_directorpage=
$page=$page/linux-port_remote_remote_remote_remote_remote_port_sdk/linux-port_directorpremote_port_directorpage=$page=$







CD $module
autogen.sh >$log_path/$MODULE.log 2>&1
path=$prefix/bin:$path PKG_config_path=$prefix/lib/pkgconfig。/configure cc=arm-linux-gnueabihf-gcc --build=i686-linux --host=arm-linux ${gst_CONF[i]}>>$log_path/$MODULE.log 2>&1
make clean >>$log_path/$MODULE.log 2>&1 && make -s -J4 >>$log_path/$MODULE.log 2>&1 && make install >>$log_path/$MODULE.log 2>&1
如果[$? ne 0 ];然后回显"$module make error";exit;否则回显"$module make success ";fi
让 I+=1
CD -
完成