This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM57X:GS-VPE 编译问题

Guru**** 2582115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601559/linux-processor-sdk-am57x-gst-vpe-compilation-issues

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X

工具/软件:Linux

大家好、我一直在编译 AM572x EVM 上的 GS-VPE 插件、在 Yocto 编译期间安装了 libdce。  但是、GS-VPE 的配置脚本中的 pkg-config 调用未找到 libdce 作为软件包。  但是、OPKG 表示安装了 libdce、我可以在/usr/bin 中找到 libdce.so。  该脚本正在 pkg-config 目录中查找 libdce.PC,但尽管 opkg 说 libdce 已安装,但我的文件系统上不存在 libdce.PC。

我是否可以通过任何方法来运行 pkg-config 来实际查看 libdce?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我在 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm/linux-devkit/sysroots/armv7ahf-none-linux-gnueabi/usr/lib/pkgconfig 文件夹下看到 libdce.PC 文件。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我是否在主机上、但是该软件包不会将其转换为目标计算机上的实际映像。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以通过以下指南尝试构建它:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Building_The_SDK

    MACHINE=am57xx-EVM bitbake gstreamer1.0-plugins-VPE

    BR
    玛格丽塔