This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 tci6636k2h 与 amp 的 EVMK2H 开发套件;66ak2h14

Guru**** 2545800 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601394/evmk2h-development-kit-for-tci6636k2h-66ak2h14

主题中讨论的其他器件:TCI6636K2H66AK2H14TCIEVMK2X

大家好,我想知道天气,   两种 KeyStone 型号都有相同的评估板(EVMK2H)  

tci6636k2h 和

66ak2h14.

期待答复

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这些处理器没有不同的电路板。
    对于66AK2H14、您有 EVMK2H (http://www.ti.com/tool/evmk2h)
    对于 TCI6636K2H、您有 TCIEVMK2X (www.ti.com/.../tcievmk2x)

    此致、
    YORDAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,感谢您的回复,我将  使用66AK2H14 进行设计,并且可能需要  使用 TCI6636K2H 进行设计升级, 因为它具有硬件加速器, 我只是想知道、如果这2个处理器是引脚对引脚兼容的、   并且我可以在将来更换电路板上的 TCI6636K2H 、而无需自行对 PCB 进行任何更改、根据数据表、我看不到电源引脚有任何差异、 因此、如果您能帮助我理解这一点、

    2 -我假设  EVMK2H 和  TCIEVMK2X 具有相同的 PCB 设计、但 SOC 的设计与之不同吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Qasim、

    该 PCB 旨在支持66AK2H14和 TCI6636K2H。 请务必查看数据表和功耗模型、以确保您的设计能够适应这两种器件。

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复