This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3354:AM3354 GPU 在最新处理器 SDK 上实现合并

Guru**** 2542140 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600210/linux-am3354-am3354-gpu-compositing-implementation-on-the-latest-processor-sdk

器件型号:AM3354

工具/软件:Linux

您好专家、

我的客户希望在 AM3354上实现显示覆盖功能、我们可以在以下位置找到"GPU Composing"用户指南:

http://processors.wiki.ti.com/index.php/GPU_Compositing

本用户指南基于旧的 Linux SDK、例如 SDK 06、其中包含单独的图形 SDK、我想知道如何在 Processor SDK 03.03等最新的处理器 SDK 上使用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好专家、

    有关此问题的任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、该文档不再适用于当前图形堆栈。 您可以使用 Wayland/Weston 合成器和 IVI shell 或执行 OpenGL 编程来实现 GPU 组合。

    下面的示例演示了如何将 EGL 和 OpenGL API 用于 SGX 编程、但具体来说、这并不是构成-
    git.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manisha、

    感谢您的回复!

    当客户关注 GPU 提供的视频/图形覆盖功能时、您能否提供有关此覆盖功能的更具体的示例?